• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

RIGOL示波器comparo彰显Smarter System之先进

来源:EEWORLD
时间:2013-04-23

分享至:

众多的产品正向更智能方向发展,我们必须充分利用 All Programmable 世界所提供的各种资源,以便在竞争中占得先机。这个道理是我在一次不经意的经历中所悟出的。在 Dave Jones EEVblog 的一个视频中 ( 视频 网址 //v.youku.com/v_show/id_XNTM5MzcwNzMy.html ) ,将普源精电公司( RIGOL 四五年前推出的 RIGOL DS1052E 数字示波器与其去年推出的新一代“经济型”数字示波器 DS2072 进行了对比。(《 Motor Trend 》汽车杂志的读者应该知道,该杂志把对于两辆不同型号汽车的一一对比评测称为“comparo”)

RIGOL DS1052E 是一款 50MHz DSO ,刚推出时售价 800 美元,现售价为 329 美元(不含税)。这种双通道 50MHz DSO ,其采样率可达到 1GSa/s ,而且提供 5.7 英寸的 320x240 像素 LCD 液晶显示屏、 1M 采样点存储深度、硬件频率计数器、一些基本的触发器模式以及“基本的波形检测功能”。 Dave RIGOL DS1052E 称作“坚不可摧的小示波器”。

新推出的 DS2072 DSO 售价 839 美元(不含税),是一款双通道 70MHz DSO 采样率达 2GSa/s 。它提供更大的 8 英寸 800x480 像素液晶屏以及 14M 采样点存储深度(通过软件升级可达到 56M 采样点);具备分段存储,用于捕获不常见的高频突发信号,有效存储分辨率可达千兆点水平( RIGOL 称之为波形录制模式);此外还提供抗锯齿模式;更高的模拟调制显示灰度提供更多信号微秒细节( Dave 称之为“强度级”或“数字荧光体”显示屏);具备 带boxcar averaging 的高分辨率模式,能实现更高的有效 垂直分辨率 (参见我关于提高模数转换器 ENOB 的讨论: 是否需要提高模数转换器的分辨率? 以及 关于快速模数转换、过采样、抽取和ENOB的更多信息 );提供带掩码的轨迹跟踪支持,对统计结果进行 Pass/Fail 检测;提供以太网 LXI 仪表端口、更先进的触发功能(包括边缘、脉宽、矮脉冲、窗口、 N 边沿、斜率、设定 / 保持、视频、 RS232 I2C USB 等)、硬件频率计数器以及大量内置的信号分析与波形统计功能(频率、上升时间、相位延迟、 FFT 、波形数学计算等)。 RIGOL DS2072 已上市 9 个月左右。

请记住,这款 DSO 售价 839 美元(不含税)。(更大的捕获存储容量以及高级触发模式都会增加成本。)

下面是 Dave 演示视频的截图,显示了 RIGOL DS2072 DSO 多级灰度与具有数十年历史的泰克 2225 示波器模拟屏的对比情况。

FPGA /uploadfile/201304/20130423100439579.jpg" target="_blank">

这两台设备看上去差不多吧?

再看看 Dave 展示的 RIGOL DS2072 DSO 的波形数据特性:

Dave 通过 RIGOL DS2072 DSO 的以太网 LXI 端口下载数千个 14k 点波形到 PC 上,随后,当他为这些波形生成瀑布直方图时,分析数据冲到值。

RIGOL DS2072 DSO 实现了“智能化”。其重大价值在于高级分析功能。 Dave 说:“差异简直太大了。老产品跟它没法比。”

Dave Jones 提供的 28 分钟视频短片中展现的一样,许多不同类型的产品也都经历了同样的功能升级。现在入门级的 DSO 就能够实现 5 年前任何价位的 DSO 均无法企及的功能与特性,而且 5 年前的入门级 DSO 现在的售价已经减半,属于超低成本 DSO 。这就是智能化的效果,也就是通过 Smarter 系统更好地服务于客户需求。出色的新产品变得更智能,而过去的老产品则能半价销售。

Dave 在视频结束时说:“再过 5 年我们会迎来什么样的技术?”这绝对是个好问题。今后会发生什么?立马我会想到,今后的 DSO 会支持触屏功能,干嘛非要用按钮来控制波形视图呢?现代人早都习惯于用手指触摸操控了。我能很容易地预见入门级 DSO 将会运行全面的 Android 系统或类似于 Android GUI ,而且都会采用双处理器(一个处理器用于 GUI 和分析功能,另一个用于 RTOS 和裸金属控制)。

正如DSO 发展 一样 ,随着人们期望的不断提高,大多数电子产品也会日臻完善和强大

标签 Rigol FPGA 赛灵思 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

更多新闻