处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PC市场低迷 AMD欲奇袭英特尔于游戏机芯片市场

PC市场低迷 AMD欲奇袭英特尔于游戏机芯片市场
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-04-18
  • 英特尔 芯片83%是 PC芯片 ,因此在传统PC市场占有压倒性的领导地位。但有一个领域,在不久的将来,这家芯片巨头将不再占据优势,那就是游戏机。如果报道属实, AMD 将实现就连竞争对手英特尔也未曾实现过的的目标:将芯片植入所有三大品牌的下一代游戏机中。

    去年秋季推出的任天堂 Wii U游戏机已搭载了AMD的Radeon图形处理芯片组。今年2月索尼PlayStation 4的发布会上,这家日本巨头透露称,这款即将推出的游戏机将搭载基于AMD “Jaguar” 设计的8核处理器,将CPU和图片处理功能结合在一个晶圆上。而彭博社近也报道称,微软可能于5月21日推出的下一代Xbox游戏机将采用AMD的Jaguar处理器,与PlayStation 4的处理器类似。

    一举连下三城,究竟意味着什么?它对于开发人员或许是件好事,因为同时针对多款游戏机(特别是PlayStation 4和下一代Xbox)进行开发将变得更加简单。但它对于AMD来说则意味着更重大的胜利。这家总部位于加州桑尼维尔的半导体公司在2012年过得并不顺利,不仅损失了两位备受肯定的高管——高级副总裁兼首席信息官迈克•沃尔夫和负责全球信息技术的集团副总裁特瑞沃•舒尔茨,公司收入也大减17%,净亏损近12亿美元。

    业绩下降很大程度上是因为英特尔对PC市场的绝对控制。当然,传统PC市场自身已经今非昔比:2013年季度,全球PC发货量下降14%。这已是连续第四个季度下降,这种幅度的PC销量下滑堪称历史糟,同时也压缩了AMD的利润。如今,AMD正在努力扭转颓势。2012年第三季度,AMD启动了重组行动:降低对不景气的PC业务的关注,着重拓展新的商机,包括670亿美元的全球视频游戏市场。这家公司希望,未来像Jaguar芯片这样的一体化产品能在公司业务中占据更高的比例,等到PlayStation 4和下一代Xbox游戏机推出之后,它能从当前占总收入的仅5%增至2014年的近20%。

    这些游戏机上市后的表现会如何是另外一个问题。虽然目前这代游戏机获得了一些巨大成功,包括热销的Xbox和任天堂创新的Wii,没人能知道新一代游戏机的命运将会如何。比如,开发人员就已经对游戏机游戏的未来表示了担忧。而且,像苹果iPhone手机、基于谷歌、安卓系统的智能手机和平板电脑的广泛使用也已改变了游戏玩家的习惯。而且,虽然PC销售低迷,但在这个平台上玩游戏看来在某种程度上已进入了一个复兴期。下一代Playstation和Xbox的零售价尚未透露(可能高达每部500美元),任天堂的Wii U售价为299美元。

    但是,AMD非常看好新的发展方向。AMD副总裁罗伊•泰勒近告诉硬件博客Bit-Tech称,他认为AMD将跟随苹果和IBM的步伐,成为又一家罕见的、能成功扭转颓势的公司。这种话听起来就像是大家在玩视频游戏的时候朋友之间的吹牛放炮。不过,退一步说,如果各大视频游戏机都采用AMD芯片的话,确实能给予AMD一个难得的机会:再试一把。