处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

“安卓之父”鲁宾:Android设计之初是为相机

“安卓之父”鲁宾:Android设计之初是为相机
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-04-17
  • 北京时间4月16日晚间消息,“ Android 之父”安迪·鲁宾(Andy Rubin)周二在东京新经济峰会上表示,开发Android的初目的是打造一个能与PC连接的“智能相机”平台。但由于智能手机飞速增长,Android终被改造为一款智能手机操作系统。

    鲁宾在大会上称:“同一个平台,同一款操作系统,本来是为相机设计,如今却变成了智能手机平台。”他说,初的计划是开发一个相机平台,支持云存储照片。2005年8月,Android被谷歌收购,鲁宾也因此加盟谷歌。

    根据鲁宾2004年4月向投资者演示的初计划显示,Android可以让相机“以无线或有线”方式连接到家庭PC,然后再连接到“Android数据中心”。

    由于数码相机已经十分普及,该市场的增速开始放缓。鲁宾的公司后来修改了商业计划:将Android调整为一款“开放源代码的手机解决方案”。Android也保留了其软件内核,其中包括Java内核。

    挑战Windows Mobile

    2005年,鲁宾招聘了几名T-Mobile和Orange前员工,开始针对智能手机改造Android,将竞争对手定为Windows Mobile等移动平台。而苹果直到2007年才进入该市场。

    鲁宾说,“我们认为数码相机市场还不够大。当时我们担心的是微软和塞班等竞争对手,而iPhone还没有诞生。”

    鲁宾称,当时的智能手机还是有机会的,因为硬件成本急剧下滑,而软件厂商收取的软件授权费不变,占到了手机厂商预算的很大一部分。而Android的定位是销售其他产品和服务的平台,其目标是赢得市场份额,而不是从每份软件拷贝中获得更高营收。

    鲁宾说:“我们希望有尽可能多的手机使用Android,因此没有向手机厂商收取59美元、69美元或99美元的费用,而是让他们免费使用。我们清楚,这个行业对价格十分敏感。”

    转型大获成功

    对于Android而言,手机市场确实比相机更具潜力。Android初的“宏伟”目标是:到2010年占有北美和欧洲智能手机市场9%的份额,但去年Android全球智能手机市场份额已达到72%。谷歌今年3月曾表示,Android设备全球激活量已经超过7.5亿部。

    虽然从相机系统转变为手机平台,但三星等厂商却圆了Android初的梦想:三星、尼康和宝丽来等厂商推出了基于Android系统的数码相机。此外,Android还被应用到平板电脑、电视机、咖啡壶和冰箱等产品中。

    谷歌今年3月宣布,鲁宾不再负责Android业务,转而负责其他项目。鲁宾周二表示,他将继续开发面向终用户的产品。他说:“我保证,无论我将来做什么,都是为了满足用户需求”。