• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

性能提升90% 台积电16nm工艺芯片明年上马

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-15

分享至:
  • 在芯片技术突飞猛进的当下,所有的芯片厂商都在不遗余力的改进自身的产品工艺, 台积电 已经决定将 16nm FinFET工艺的试产时间从2014年提前到2013年底,甚至还希望10nm的芯片能在2015年底用极紫外光刻技术制造。GlobalFoundries、三星电子这两家代工厂也都已经宣布很快就会上马FinFET立体晶体管技术。

    只要试产的良品率过关,台积电量产16nm的计划估计早会在明年年中实现。台积电首席技术官孙元成(JackSun)日前表示:“我们对16nmFinFET工艺在明年的黄金时代(量产)充满信心。”

    据悉,16nm目前正在使用128MbSRAM进行测试,核心电压0.8V,I/O电压1.8V,良品率较预期更高。标准单元、内存单元等基础性IP的准备工作已经完成,关键内部模块的测试在6月份也会开始。

    实际上,台积电此举也并非冒进。日前Imagination刚刚宣布和台积电达成进一步的战略合作伙伴关系,PowerVR6系列移动GPU未来会使用台积电的16nmFinFET工艺生产,而几乎同时,ARM和台积电也联合宣布,64-bitARMv8架构的Cortex-A57芯片已经成功完成了次流片,所用工艺正好也是台积电的16nmFinFET。这些合作显然给了台积电的工艺进步带来了动力。

    台积电估计,64-bitARMv8核心在16nm工艺上的性能将比28nm32-bitARMA9高出多达90%,而相比之下20nmA15核心只能提速大约40%。

    关于16nm和20nm两种制成周期相靠太近的问题,台积电的官方说法是等到2017年的时候,台积电20nm芯片的产量就会追上28nm。但有分析人士认为,20nm给芯片厂商带来的优势有限,所以台积电很可能只会将其作为一种过渡工艺。

  • 标签 台积电 16nm 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

    更多新闻