处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IC Insight发布报告称2013年功率晶体管市场将增长7%

IC Insight发布报告称2013年功率晶体管市场将增长7%
来源:EEWORLD 时间:2013-04-15

据IC Insights报道称,在经历了2010年和2011年的强劲上涨后,由于经济增长乏力及对于未来经济的不确定性,2012年 功率晶体管 的销售额下跌了8%。

不过,IC Insights预计2013年功率晶体管的销量将上升7%至132亿美元,2013年将继续增加8%至143亿美元,同时打破2011年创造的135亿美元记录。

据IC Insight统计,全球过去十年功率晶体管市场下滑共出现过三次,分别是2005年的-5%,2009年的-16%以及2012年的-8%。不过在2009年大幅下跌16%以后的2010年及2011年,市场的回暖速度超过了44%与12%。因此随着2012年的萎缩,IC Insight预计之后的两年市场将继续保持高速增长,不过未来五年内,有可能再次遭受半导体产业的低谷。

尽管如此,功率晶体管仍然占据了整个分立半导体市场的半壁江山,2011年分立半导体市场上升12%至234亿美元,随后的2012年分立器件市场下跌7%至217亿美元。

IC Insight预计,2017年,功率晶体管将占据整个分立半导体市场的六成以上,年复合增长率将达到8.5%,而分立半导体总体的复合增长率约为7%。

功率晶体管需求的增加,主要来自于包括电池系统、混动/电动汽车、太阳能/风能发电、智能电网以及其他提高系统能效的产品。

功率晶体管的主要产品低压FET(40V以内)复合增长率将达到9.7%,而IGBT模块复合增长率将达到9.2%,IGBT晶闸管的增长率为8.8%,高压FET(400V以上)的增长率将达到8.6%。