处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CES:博通将发新WiFi芯片+比现有技术快三倍

CES:博通将发新WiFi芯片+比现有技术快三倍
来源:电子工程世界 时间:2012-01-06

 

1月6日消息,据国外媒体报道,Broadcom(博通)公司日前表示,将在下周举行的国际消费电子展上发布新一代Wi-Fi芯片,将比现有技术快三倍,并符合IEEE 802.11ac标准。

据悉,Broadcom周四提前几天公布了,四款电脑和消费电子产品的芯片,并表示已经将这些产品运往设备生产商,以对样品进行测试。

符合802.11ac标准的新一代产品仍在开发当中,但将搭载该技术的消费产品有望在今年年末出现。根据Broadcom无线LAN部门高级副总裁和总经理迈克尔·赫斯顿(Michael Hurlston)透露,尽管Wi-Fi Alliance(Wi-Fi联盟)在第四季度之前并不准备对这类产品进行认证,但其有望在今年年中出现在商店里。而早期销售的产品应当可以升级到终标准版。

据赫尔顿介绍,Broadcom称这批新一代网络设备为“5G Wi-Fi”,将提供1.3G bps的传输速度,由于采用三股数据流的尖端技术,其也将会有1.1G bps的实际表现。

即便是802.11ac技术中低端的产品,其传输速度也将超越现有的802.11n设备,并有降低的能量消耗。单数据流床波理论速度为433M bps,实际应用中将达到350M bps。这种单数据流技术将被用在移动手机设备中。而使用现阶段的802.11n技术,即便是多数据流设备,其传输速度也不会超过300M bps。802.11ac技术主要通过更宽的带宽,达到80MHz以上,更多的通信调制方案和更高速的波束形成。此外,新标识可以独立使用5GHz的带宽,将比现有Wi-Fi设备的2.4GHz要大得多。