处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Linux企业应用率连续三年上升 被视为云计算技术的主要平台

Linux企业应用率连续三年上升 被视为云计算技术的主要平台
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-04-11
  • OFweek 电子工程 网讯: Linux 基金会近日公布了2013年企业终端用户报告。报告显示,企业正在加大对Linux的投资,Linux企业应用率连续三年上升。与约曼科技集团的研究合作为该基金会的报告《Linux应用:第三年度全球大型企业Linux用户调查》奠定了基础。

    该研究跟踪调查了Linux在大型企业中应用增长,并明确了企业Linux操作系统的主要趋势。 今年报告的主要研究结果显示,全球企业连续三年增加对Linux的投资。而该基金会表示,上一季度(即2012年第四季度)整体 服务器 的销售收入较去年同期仅增长3.1%。其中,Linux该季度的增长达至12.7%,Windows只增加了3.2%,Unix甚至同比下降了24.1%。Linux基金会营销和开发服务部的副总裁Amanda McPherson表示:“由此可见,Linux的企业推广越来越成功,尤其是在一些为重要的商业领域,这也使得很多行业争相进行Linux开发或是协同开发。了解Linux在企业的哪些领域受到青睐,销售商们能更好地优化合作,改善Linux及其所支持的技术。”

    报告显示,企业组织视Linux为 云计算技术 的主要平台,有近76%的企业使用Linux作为云技术服务器,且有74%的企业计划在未来的云技术发展使用过程中将维持或扩大Linux的应用。在新应用与服务等领域,超过75%的企业表示在过去的两年中使用过Linux。此外,还有73%的调查受访者表示,他们使用Linux完成关键工作任务,例如云技术和海量数据处理。80%受访者表示,计划在未来五年内普及Linux服务器,而只有20%的人表示计划购买Windows服务器。Linux前景可谓一片光明。

    同时,基金会表示有95%管理层人士很看好Linux,认为Linux对于企业组织的战略意义正与日俱增。尽管人们对于Linux的怀疑已经几乎烟消云散,但担忧仍在。Linux的迅速发展需要优秀的技术人才,这是发展过程中的重要关切。Linux基金会也注意到,过去几年随着Linux企业用户的增加,Linux培训课程的招生数量也有所增加。