处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

季度手机操作系统市场份额:几家欢喜几家愁

季度手机操作系统市场份额:几家欢喜几家愁
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-04-09
  • OFweek 电子工程 网讯:据市场研究公司Kantar Worldpanel调查显示,今年季度 手机操作系统 市场份额数字令人惊讶,市场主流手机操作系统发展情况差别很大,微软Windows Phone份额不断上升的同时,曾经风生水起的黑莓份额惨跌81%。同时, 安卓 和iOS仍占巨大份额,发展平稳。

    黑莓10

    据报道,安卓与苹果iOS的份额都比较平稳,安卓稳中有升,而苹果iOS却略有下降,这些都在意料之中。但黑莓和微软的市场份额则大幅波动。同比2012年,微软Windows Phone上涨52%,而黑莓惨跌81%。

    苹果ios系统

    安卓系统

    当然,市场大拿还是安卓。在美国,安卓系统智能手机份额过半,为51.2%。苹果手机紧随其后,市场占有率为43.5%,相比于去年的47%略有下滑。

    WP8

    而Windows Phone是目前市场份额增长快的手机操作系统,但其4.1%的市场占有率说明微软还需继续努力。随着市场份额的不断积聚,其增长速度也会相应变慢,但这一增长数字表明,微软在曾经一度不被看好的手机操作系统市场重新占有了一席之地。而且,在意大利市场,Windows Phone的市场份额更是占到了可喜的13.1%。

    报道还称,因有两大美国运营商支撑,苹果的市场供应十分强大。AT&T的苹果手机和安卓手机销量分别占到其总销量的68.4%和20.8%,在Verizon这两项数据分别为55.1%和43.4%。同时,三星正扩张其在安卓手机阵营的领头地位,不断吞并竞争对手LG和HTC的市场份额。