处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Aptina™ MobileHDR™技术和NVIDIA Chimera计算拍照架构相结合可提升移动视频与静态捕捉体验

Aptina™ MobileHDR™技术和NVIDIA Chimera计算拍照架构相结合可提升移动视频与静态捕捉体验
来源:EEWORLD 时间:2013-04-09

Aptina宣布,该公司采用MobileHDR技术的AR0833移动成像传感器被 NVIDIA 选中,用于为后者NVIDIA Tegra® 4系列中的NVIDIA® Chimera ™计算拍照架构(Computational Photography Architecture)提供支持。NVIDIA Tegra® 4系列包括全球速度快的移动处理器Tegra 4以及首款综合的Tegra LTE处理器—全新的Tegra 4i。

Aptina前沿的 MobileHDR™ 技术能够以传感器帧率带来一流的高动态范围(HDR)体验。Tegra 4和Tegra 4i处理器在视频和静态成像模式中运用了该功能。

Chimera架构将CPU、GPU、ISP和成像传感器的处理能力结合起来,支持在智能手机和平板电脑中实现先进的计算拍照功能。设备制造商可通过一系列业内首创的移动功能,包括实时HDR图像与视频、HDR全景与稳定点触追踪(persistent tap-to-track)功能,大幅提升移动成像品质。

Aptina移动产品高级总监John Gerard表示:“采用我们AR0833传感器的NVIDIA Chimera架构可为移动客户带来酣畅淋漓的图像与视频体验。”

NVIDIA移动业务部门技术营销总监Glenn Schuster指出:“我们的Chimera架构让智能手机和平板电脑制造商能够打造出可拍摄出前所未有的HDR图像与视频的设备。Aptina对这项开创性技术的大力支持令我们激动不已。”

采用MobileHDR技术的Aptina AR0833图像传感器可为那些寻求高分辨率、高动态范围功能图像传感器的移动OEM厂商提供强大的解决方案。MobileHDR技术被整合进Aptina当前及未来的多款高端移动产品中,其中包括AR0835 (800万像素)、AR1230 (1200万像素)和AR1330 (1300万像素)。


关于Aptina

Aptina是为各种应用场合提供成像支持(Imaging Everywhere™)的CMOS成像解决方案的全球提供商。利用提升性能的技术(如Aptina A-Pix ™、Aptina A-PixHS™、DR-Pix™和屡获殊荣的MobileHDR™),Aptina建立起了一个市场的图像传感器产品组合,这些产品应用于的消费电子产品中,如智能手机、平板电脑、笔记本、数码相机和摄像机,还应用于监控、汽车、医疗、视频会议和游戏中。Aptina通过应用于AWARE-2十亿像素多阵列相机的1400万像素MT9F002、AR0331监控图像传感器和MT9H004 1600万像素APS-C DSLR相机传感器等产品推动市场创新。如需了解更多关于Aptina的信息,请访问www.aptina.com。