处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

基于TinyOS的CC2420驱动组件的研究

基于TinyOS的CC2420驱动组件的研究
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-01-04

网络节点是构成无线传感器网络的基本单位,无线传感器网络节点有两种常用体系结构:Atmel AVR处理器+TinyOS[1]和MSP430+TinyOS[2].本文采用 ATmega128L+TinyOS的体系结构。因此,CC2420驱动组件设计应符合TinyOS的硬件抽象体系结构(Hardware AbSTractiON Architecture,HAA)[3].TinyOS中将硬件抽象体系结构分为3层:硬件表示层(Hardware Presentation Layer,HPL)、硬件适配层(Hardware Adapation Layer,HAL)和硬件接口层(Hardware Interface Layer,HIL)。各层功能作用及具体设计原理在本文中作了细致的研究。CC2420是一款基于IEEE 802.15.4协议的低功耗无线收发模块。本文根据硬件抽象体系结构的原则,对CC2420无线收发模块在TinyOS平台下的驱动组件设计作了深入的研究,这使得基于CC2420硬件的无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)应用程序的开发,可以与TinyOS操作系统的组件模型、主动消息、基于事件驱动等机制有效地结合起来,使应用程序具有代码量小、能耗少、并发性高等特点。

1 nesC语言及TinyOS操作系统

早期的面向传感器网络的操作系统TinyOS是用汇编和C语言开发的。但经研究发现,C语言并不能高效地完成传感器网络的应用开发。所以研究人员对C语言进行了一定的扩展,提出了一种新型的编程语言--支持组件化编程的nesC(C language for network embedded Systems)语言[4].用nesC语言编写的TinyOS[56],将轻量级线程、主动消息通信模型、事件驱动机制和组件化编程等技术相结合,是一种专门为无线传感器网络开发的微型操作系统,使面向传感器网络的操作系统及应用程序开发的复杂度大大降低,使程序的整体性能得到优化,提高了程序的健壮性和安全性。

图1 TinyOS组件模型体系结构

TinyOS采用组件模型,这种模块化的思想使得应用程序的编写更加方便、高效。程序开发人员可以方便快捷地将独立的组件组合到各种配件文件中,并在应用程序的顶层(toplevel)配件文件中完成程序的整体装配。TinyOS的组件模型体系结构如图1所示。

上层组件对下层组件发命令,下层组件向上层组件发信号通知事件,底层的组件直接和硬件打交道。TinyOS中有3种类型的组件:硬件抽象组件、合成组件、高层软件组件。硬件抽象组件将物理硬件映射到TinyOS组件模型;合成组件模拟高级硬件行为;高层软件组件负责数据传输、控制、路由等。本文针对的是实际硬件上的抽象层。

2 节点硬件模块

节点采用ATmega128L微处理器和CC2420无线收发模块,硬件连接如图2所示。

图2 ATmega128L与CC2420的硬件连接

CC2420[7]无线收发芯片符合IEEE 802.15.4标准,工作在ISM 2.4 GHz频段。其内部集成了压控振荡器、天线、16 MHz晶振等外围电路。CC2420通过SPI接口与ATmega128L完成设置和收发数据两方面的任务。如图2所示,SPI接口由CSn、SI、SO和SCLK四个引脚构成。ATmega128L为接口主设备,访问CC2420内部寄存器和存储区;CC2420为SPI接口从设备,接收时钟信号和片选信号,并在处理器的控制下执行输入/输出操作。

CC2420通过SFD、FIFO、FIFOP和CCA四个引脚与ATmega128L表示收发数据状态。CC2420收到物理帧的SFD字段后,会在SFD引脚输出高电平,直到接收完该帧。如果启用了地址识别,在地址识别后,SFD引脚立即转为输出低电平。FIFO和FIFOP引脚标识FIFO缓存区的状态。如果接收FIFO缓存区有数据,FIFO引脚输出高电平;如果接收FIFO缓冲区为空,FIFO引脚输出低电平。FIFOP引脚在接收FIFO缓存区的数据超过某个临界值时或者在CC2420接收到一个完整的帧以后输出高电平,触发ATmega128L的中断。CCA引脚有效表示信道空闲评估有效,通常为CSMACA算法的实现提供依据。

3 CC2420驱动组件

TinyOS中的硬件抽象体系结构分为3层:硬件表示层、硬件适配层和硬件接口层。本设计根据实际需求,完成了其中两层结构的实现。

3.1 HPL组件

如前面所述,ATmega128L通过SPI接口访问CC2420内部寄存器和存储区,CC2420使用SFD、FIFO、FIFOP和CCA四个引脚表示收发数据状态。硬件表示层的作用就是根据这种硬件连接将CC2420所提供的硬件基本功能以接口函数的形式封装起来,供上层HAL组件调用,实现对底层硬件的隔离。

  HPL体系结构如图3所示。HPL组件包括3个模块文件HPLCC2420FIFOM、HPLCC2420M、HPLCC2420Interrupt,分别实现CC2420的不同功能接口,后由HPLCC2420C以组件的形式将所有的接口函数封装起来,提供给HAL组件调用。  

图3 HPL体系结构

HPLCC2420FIFOM模块文件实现了HPLCC2420FIFO接口,完成了对发送、接收数据缓存区的读写控制工作,主要接口函数如下:

//将一串数据写入发送缓存区TXFIFO, 完成后告知TXFIFODone()函数

async command result_t HPLCC2420FIFO.writeTXFIFO(uint8_t len,uint8_t *msg);

//读取接收缓存区RXFIFO中的数据,完成后告知RXFIFODone()函数

async command result_t HPLCC2420FIFO.readRXFIFO(uint8_t len,uint8_t *msg);

HPLCC2420M模块文件实现了3个接口:

① StdControl接口,完成ATmega128L中与CC2420相连的硬件引脚端口电平设置及硬件SPI接口相关寄存器的初始化工作。

② HPLCC2420接口,实现CC2420内部寄存器的读写功能。CC2420有33个控制/状态寄存器、15个命令选通寄存器和2个访问FIFO缓存区的寄存器。

③ HPLCC2420RAM接口,实现对CC2420内部RAM的读写功能。CC2420的内部RAM分为3块--128字节的发送FIFO缓存区、128字节的接收FIFO缓存区以及112字节的用于保存设备地址、密钥等信息的存储区。

主要接口函数如下:

//写CC2420的命令选通寄存器

async command uint8_t HPLCC2420.cmd(uint8_t addr)

//写寄存器

async command result_t HPLCC2420.write(uint8_t addr, uint16_t data)

//CC2420内部RAM读写接口函数

async command result_t HPLCC2420RAM.write(uint16_t addr, uint8_t length, uint8_t* buffer);

async command result_t HPLCC2420RAM.read(uint16_t addr, uint8_t length, uint8_t* buffer);

//读写完成向上调用的事件通知

async event result_t writeDone(uint16_t addr, uint8_t length, uint8_t* buffer);

async event result_t readDone(uint16_t addr, uint8_t length, uint8_t* buffer);

HPLCC2420InterruptM模块文件实现了HPLCC2420Interrupt、HPLCC2420Capture接口,主要完成中断捕捉功能。CC2420使用SFD、FIFO、FIFOP和CCA四个引脚表示收发数据状态,当引脚电平变化时,触发ATmega128L硬件中断。TinyOS平台下,根据事件驱动机制,向上调用HPLCC2420Interrupt(类似HPLCC24240Capture)接口中的事件通告函数 result_t fired (void)进行上层处理。HPLCC2420Interrupt接口中使用result_t startWait(bool low_to high)函数设置触发方式(上升沿还是下降沿),使用result_t disable(void)函数禁止中断使能。HPLCC2420InterruptM模块文件还调用了HPLTimer1M.nc和TimerC.nc文件中的Timer接口函数,完成相关的底层中断处理。

3.2 HAL组件

HAL组件使用HPL组件HPLCC2420C提供的源接口,在CC2420所提供的基本功能的基础上进一步抽象,形成CC2420初始化、设备地址设置、收发模式设置、发送接收消息等复杂功能,同时以组件接口的形式进行封装供上层HIL组件调用。HAL体系结构如图4所示。HAL组件包括两个模块文件CC2420RadioM.nc和CC2420Control.nc,后由配置文件CC2420RadioC.nc装配起来。

CC2420ControlM模块文件使用SplitControl接口完成CC2420的寄存器初始化、启动等工作,主要函数如下:

command result_t SplitControl.init();//CC2420寄存器初始化

command result_t SplitControl.start();//开启1.8 V稳压源供电,将复位RSTN引脚置为高电平,启动CC2420晶振

CC2420ControlM模块文件还实现了CC2420Control接口,实现对CC2420的一些控制功能:

command result_t CC2420Control.TunePreset(uint8_t chnl);//通信频道设置

async command result_t CC2420Control.TxMode();//设为发送模式

async command result_t CC2420Control.RxMode();//设为接收模式

async command result_t CC2420Control.OscillatorOn();//开启晶振

async command result_t CC2420Control.enableAutoAck();//自动应答帧功能使能

async command result_t CC2420Control.enableAddrDecode();//地址识别功能使能

command result_t CC2420Control.setShortAddress(uint16_t addr);//设置设备地址

CC2420RadioM使用BareSendMsg接口发送消息,使用ReceiveMsg接口接收消息:

command result_t BareSendMsg.Send(TOS_MsgPtr msg);//发送消息

event result_t BareSendMsg.sendDone(TOS_MsgPtr msg,result_t success);//发送完成

event TOS_MsgPtr ReceiveMsg.receive(TOS_MsgPtr m);//接收消息事件通告

图4 HAL体系结构

结语

首先以TinyOS操作系统为软件平台,根据网络节点的硬件模块功能及其接口电路的特点,在硬件抽象体系结构的原则下,对CC2420无线收发模块在TinyOS 平台下的驱动组件设计作了深入的研究。实验表明,节点在满足指标要求的同时运行稳定可靠。