• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel发力移动终端 X86能否逆袭

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-04-09

分享至:
  • 2012年,全球互联网连接设备以智能终端为主,出货量达到了16亿。ARM与安卓的黄金搭档组合,在 移动终端 产品领域几乎占据了垄断的地位,我们对X86+Windows的Wintel经典搭档的强大似乎只停留在pc领域,如今 Intel 推出针对移动终端的X86架构芯片,集结联想、三星、宏基、华硕等产业链合作伙伴,如果说之前平板电脑是Android和IOS的天下,英特尔的X86架构平板正补齐行业短板。我相信这是大多数人期待看到的景象。

    有两点要说:一是进入2013年,Intel终于发力,推出了双核四线程的Atom Z25xx系列(研发代号:Clover Trail+),采用32纳米工艺制作,整合的GPU单元也提升到PowerVR 544MP2级别,在功耗方面,Z2580/Z2560/Z2520都针对安卓系统进行了优化,Intel开发了新的固件、驱动程序和中间件,以帮助提升安卓系统的电源管理和安全性。事实上,英特尔在功耗方面也在转变角色,通过制程、工艺的提升,实现更长的产品续航时间,将Atom处理器的功耗控制到更低的水平。

    有横向测评显示:虽然三星ATIV Smart PC平板电池电量仅30Wh,小于微软Surface RT平板的31Wh,且前者屏幕尺寸为11寸(1366×768分辨率),大于后者(10寸,同为1366×768分辨率),但搭载英特尔Atom Z2760处理器的ATIV Smart PC续航时间优于Surface RT。在持续网页浏览测试中,ATIV Smart PC续航时间较对手长17%;在视频回放测试中,ATIV Smart PC胜出3%。一般来说,英特尔Atom处理器的运行速度本身就要优于ARM构架的Cortex A9内核,功耗带来的好处是显而易见的。另外,ARM的Cortex-A15架构在功耗表现上,已经与英特尔产生了明显的交集,优势已不再突出。

    另一方面,在对PC软件的兼容性方面,X86架构的平板电脑有着得天独厚的性,随着Windows 8系统的渐入主流,X86+Windows的经典捆绑的威力开始显现,过去英特尔、Windows在移动端更多的是“不作为”,无论是架构还是产品阵列、产业链条的协同上,都乏善可陈,甚至可以说是没有足够多的产品和品牌可供选择,但随着联想、SONY、三星、华硕、HP等传统PC阵营的“热闹”,X86平板将迎来一波高潮。当然,在PC软件兼容性、应用生态上,X86平板也可以继承来自于PC的优秀基因,而这恰恰是ARM平板短短几年内难以披靡的。

    还有一个不容忽视的趋势表明,iPad在完成了娱乐型平板的使命后,移动互联网将从过去的娱乐、消费的C端,朝着商务、办公的B端升级,而这也是任何一个新兴事物必然经历的阶段,而作为一款生产力的工具,X86平板的性能、软件应用、迁移等优势,会充分地表露出来。因为在性能比拼上,ARM基于精简指令级的内核,X86是复杂指令集,在性能上完全不能同日而语,而在相关的平板产品横向测试中也发现,无论是网页浏览、高清视频、图像处理、游戏,还是数据的查询检索、PPT的演示,X86平板在响应速度上都完爆ARM。综合上述几点,或许可以说,X86的平板逆袭正即将上演,ARM统治平板的市场会被X86撕开一个口子。

  • 标签 Intel 移动终端 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

    更多新闻