• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Molex子公司Temp-Flex™ 展示MediSpec™微挤出原线

来源:EEWORLD
时间:2013-04-07

分享至:

(新加坡 –  2013年4月3日) 的全套互连产品供应商 Molex 公司的子公司Temp-Flex, LLC展示 MediSpec™ 微挤出原线。设计用于满足医疗行业对创伤性和植入式应用的严格容差要求,Temp-Flex MediSpec™微挤出原线在广泛的生物兼容导体材料中提供低至52 AWG的可靠性。

Temp-Flex总经理Peter Evans称:“外科植入医疗设备的设计人员和制造商需要使用符合严格的设计要求和可靠性标准的原线制造的导线,与其它技术相比,生物兼容绝缘Temp-Flex MediSpec原线使用创新的挤出工艺,带来了出色的绝缘体完整性。”

Temp-Flex™ LLC使用一系列规格(36-52 AWG)和广泛的材料选择,以支持定制化设计。Temp-Flex MediSpec原线生产使用精确的挤出工艺,确保一致的绝缘壁厚度和精确的同心性。将线材包覆在厚薄一致的涂层中,使得无针孔线材具有出色的可靠性,超越了易于破裂的其它乳剂或散布涂层的产品。化学惰性绝缘可以密封外科流体,并且确保人体中的生物兼容性。

MediSpec原线是MediSpec微小型线卷的基础。现在 Molex提供绝缘壁厚度低至0.008 mm的 MediSpec线材,设计用于神经、耳蜗和其它植入式应用,微创内窥镜和导尿管,以及用于包括起搏器和去纤颤器的心率管理设备。Evans补充道:“无针孔的MediSpec原线提供精确的电气功能性和生物兼容性,这是开发用于各种医疗应用的密集封装的外科植入式导线客户的理想解决方案。”

MediSpec产品系列提供的互连技术,实现的产品效率、可靠性和灵活性,为医疗设备制造商提供支持。获得更多有关Temp-Flex MediSpec™微挤出原线的信息,请访问www.tempflex.com/products/micro-miniature-wire-cable/hook-up-wire。获得产品及行业解决方案的信息和信息,请按此注册登记Molex电子报。

关于Molex Incorporated

除连接器外,Molex 还为众多市场提供完整的互连解决方案,范围涵盖数据通信、电信、消费类电子产品、工业、汽车、医疗、军事和照明。公司成立于1938年,在全球16个国家拥有41 家生产工厂。Molex公司网站www.molex.com.cn。请在微博t.sina.com.cn/molexconnector关注我们,在优酷网u.youku.com/molexchina观看我们的视频,并在www.connector-cn.net 阅读我们的中文博客。

标签 Molex Temp-Flex™ MediSpec™ 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻