• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Facebook的真正野心:图谋整个Android阵营

来源:新浪科技
时间:2013-04-07

分享至:
“虽然我们不做手机,但从理论上讲,假如我们做手机,大概会有1000万人用它,也有可能是2000万。这不会给我们带来太大的改变。”


这番话是马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在2012年的Disrupt大会上发表的。

根据消息来看,扎克伯格没有撒谎。 Facebook 的确没有自己做手机,他们是找HTC代工的。不过,这似乎并不是他们的终目标。不用太关注Facebook手机,无论周四的发布会推出什么硬件品,多也不过是一个试验台。Facebook想要的不是一款Android手机,而是所有的Android手机,包括已经面市的品。他们也的确能得到很多Android手机。

昨天泄露的消息就透露出Facebook Android战略的关键元素。Facebook似乎并不想开发一个Android的分支系统,即使要进行改版,也只是对使用体验展开细微的调整。相反,关键的却是一款“启动器”(launcher)。与Google Play中的其他启动器一样,一旦发布,这款启动器便可安装在所有的Android手机中。

Facebook没有白费力气做重覆的工作,而是选择借力打力。启动器是以Android为基础开发的,但不会取代Android,它会随手机的启动而启动,可以彻底改变手机预设的主屏,增加很多功能。它既能决定整体的界面外观,还可以定义应用的启动方式。

对90%的用户来说,作业系统有什么其他的作用吗?

Facebook是否向想将自主开发的Messenger功能添加到主屏上?他们又是否想改变现有的手机主屏设计,让Facebook应用占据主导,其他应用都成为陪衬?肯定想,而启动器就能实现这些目标。一旦安装了这样一款启动器,所有的手机都会变成“Facebook手机”。

谷歌应用又会跑到哪里去呢?这些应用仍然可以使用。

Facebook只需要让人们安装这款启动器,便可以接触到数以亿计的Android用户,把他们的手机都变成“Facebook手机”。

目前正在使用的Android设备达到7.5亿部,其中经常使用Facebook的大约有2亿人。但即使只有20%经常使用Facebook的Android用户安装这款启动器,也将诞生4000万部“Facebook手机”,但没有一部是Facebook自己生的。

当然,20%的比例可能有点太低。虽然有些人或许不会安装,但要知道,愿意尝试一下的用户对不在少数。更何况,有很多年轻人早就把Android手机当成“带盒子的Facebook”了。

既然如此,Facebook为何还要费力与HTC合作呢?因为他们需要一个触发点。况且这也将是一场双赢:HTC获得了Facebook手机的合作商身份,甚至有可能得到一些权益,而Facebook也获得了一个免费的试验台,今后可以以此为样本继续说服其他OEM厂商预装他们的启动器。

扎克伯格说过:“我们的战略与其他科技公司不同,我们不会像苹果那样开发自己的硬件系统,而是会采用相反的模式。”




























标签 Facebook 真正野心 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻