处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

意法半导体(ST)与Thingsquare携手简化物联网应用

意法半导体(ST)与Thingsquare携手简化物联网应用
来源:EEWORLD 时间:2013-04-03

中国,2013年4月2日 —— 的物联网开源软件供应商 Thingsquare 与横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体( ST Microelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)携手将Thingsquare Mist互联网联网软件集成至意法半导体STM32L微控制器平台的SPIRIT1 射频收发器中。

Thingsquare Mist是一个具有突破性的物联网软件系统,能够让物联网拥有真正意义的互联网功能。Thingsquare Mist软件系统基于知名开源组件,对内存空间和计算能力要求很低,性能可靠性经市场验证,可支持内置各种射频模块的多种微控制器,用于网络家电、智能照明系统以及智能城市项目。

意法半导体SPIRIT1 是一款极低功耗射频收发器,适用于射频在1GHz以下的无线传感器节点,如自动仪表设备、防盗报警系统、家庭和楼宇自动化以及工业监控应用。SPIRIT1只需数量极少的外部分立器件,集成一个嵌入式“先听后发”(CSMA/CA)引擎和一个用于安全数据传输的AES 128位加密协处理器。

SPIRIT1 收发器配合意法半导体基于ARM® Cortex™-M3内核的STM32 L1微控制器构成完整的无线传感器网络解决方案。SPIRIT1系列收发器的极低功耗对性能无任何影响。STM32 L1微控制器在芯片上集成了各种外设,如USB、模数转换器和液晶显示器控制器,适用于工业控制、消费电子、健身器材以及医疗仪器。

意法半导体高端模拟器件与射频事业部总监 Marcello San Biagio表示:“Thingsquare Mist让客户能够为产品快速增加互联网功能,其中‘睡眠网格’技术拥有极高能效,可帮助无线传感器网络提高可靠性和传输距离,而不会牺牲电池寿命。”
Thingsquare首席技术官Fredrik Österlind表示:“在1GHz以下的频段内,SPIRIT1兼具优异射频性能和超低功耗,在这个频段内,SPIRIT1可应用于室内外。”

Thingsquare Mist版集成了SPIRIT1 支持功能,可访问//www.thingsquare.com下载该软件。SPIRIT1收发器由意法半导体供货,在线订购请访问://www.st.com

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9 亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。

关于Thingsquare
Thingsquare是全球的物联网开源软件提供商,创办于2012年,以简化 物联网应用 为目标。在智能照明、智能城市和智能楼宇应用领域为能够连接互联网的产品提供软件。详情请访问//www.thingsquare.com/

媒体联系人:

意法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)
电话:010-5797 9928
传真:010-5797 9900
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com




Thingsquare
Roger Bergdahl
首席执行官
电话:+46 8 400 259 60
Email:roger@thingsquare.com