处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

意法半导体(ST)的功率创新技术可减少相当于数千辆汽车尾气排放量的温室气体

意法半导体(ST)的功率创新技术可减少相当于数千辆汽车尾气排放量的温室气体
来源:EEWORLD 时间:2013-04-03

中国,2013年4月1日 —— 横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布其先进的超结功率MOSFET晶体管系列新增快速开关产品,用于高能效消费电子产品、计算机和电信系统、照明控制器和太阳能设备。

新产品可提升设备电源能效,如200-500W中等尺寸电视。如每年制造的2亿台液晶电视 均采用新的 MDmesh II Plus™ Low Qg(低栅电荷)功率晶体管,每年 温室气体 将减排14多万吨,这个数字相当于约3万辆客车的尾气排放量 。

仅有少数芯片厂商掌握超结技术,采用此项技术的功率晶体管具有小尺寸、耐高压和导通能效优异等诸多优点。意法半导体在这个技术领域居水平,除MDmesh功率MOSFET外,现在又推出了性能更高的MDmesh II Plus™ Low Qg系列。这些先进特性可降低管内栅极电荷数量,提高开关以及导通时的能效,有助于液晶电视常用的谐振型电源节省电能。
在改进设计后,新产品降低了栅电荷(Qg)以及输入和输出电容,这些参数有助于进一步提高开关速度和能效,推进液晶电视开发人员选用超结晶体管设计谐振电源。直到现在,超结晶体管仍主要用于设计硬开关拓扑,在电流电压都很高的条件下执行开关操作。在谐振型电源内,两支电感和一支电容(LLC功率转换器)可确保晶体管的开关电压为零电压,以保证系统电流曲线平滑,从而提高能效。电压瞬变可烧毁晶体管,引起误开关,MDmesh II PlusTM Low Qg新系列拥有高抗瞬变能力,可承受输入电压突然剧变(dv/dt),让新产品能够在交流电力线上噪声和谐波等瞬变事件恶劣的环境中稳定工作。

首款投产的MDmesh II PlusTM Low Qg产品为采用TO-220封装的STP24N60M2。意法半导体将扩展此系列至50余款不同封装的产品,如TO-220FP, I2PAK,I2PAK FP,D2PAK,TO-247 和PowerFLAT 8x8。

STP24N60M2主要特性:
• 通态电阻(RDS(ON)):190mΩ
• 击穿电压:600V
• 连续漏极电流(ID):18A
• 抗dv/dt能力:50V/ns
• 100%雪崩测试




关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、 创新 的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9 亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。


媒体联系人:

意法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)
电话:010-5797 9928
传真:010-5797 9900
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com