处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

意法半导体中国机顶盒市场策略解读

意法半导体中国机顶盒市场策略解读
来源:EEWORLD 时间:2013-04-03

今年的CCBN展会上, 意法半导体 展出了一系列基于家庭互联网系统的数字电视 机顶盒 解决方案。

法半导体数字融合产品部部门副总裁兼统一平台产品部总经理Laurent RemontLaurent Remont在接受记者采访时表示,中国的机顶盒市场占到了全球机顶盒市场业务的30%到35%,中国现有电视用户数量超过4亿户,并计划在2020 年前完成中国电视网络数字化。因此,中国将成为世界的数字电视及重要配套元器件的开发和生产基地之一。

意法半导体在中国机顶盒市场始终保持着30%以上的市场份额,这也使得意法成为除美国区域以外的世界大机顶盒半导体厂商。Laurent Remont提到,在过去几年当中,市场发生了一些变化,从一种高度标准化单一的机顶盒产品市场演进成为一个更加先进的机顶盒为主的市场,在机顶盒技术演进方面,中国在全球已经处于引领的地位,特别在家庭网关类型的产品方面,“这也是我们在中国机顶盒市场上看到的发展和变化。中国正在引领着世界机顶盒市场技术的进步。”Laurent Remont表示。

在提到意法半导体机顶盒市场战略时,意法半导体执行副总裁兼数字融合事业部总经理Gian Luca Bertino告诉与会记者,机顶盒市场现在处在两个重要的转型时期,一个是家庭网关的普及,意法目前的平台是好的;另外一个转型是4K2K技术的转型。此外意法有完整DOCSIS的解决方案----DOCSIS2、2.5在中国已经出货了,另外还有DOCSIS3.0和专门为中国生产的China-DOCSIS。

据悉,意法半导体新系列机顶盒芯片采用40nm制造工艺,支持所有的HD电视广播和多媒体编解码标准、双模机顶盒、IP协议、的安全加密和内容保护标准、主要软件厂商提供的重要中间件。该系列产品均具有出色的节能特性,例如,高能效以太网和0.5W快速恢复待机模式。新系列产品的软件兼容目前业内广泛使用的STi7105,让开发人员轻松移植现有软件,以低的成本升级现有产品平台。

在谈到机顶盒芯片市场与手机芯片市场异同时,Gian Luca Bertino表示机顶盒市场受到运营商的驱动,而手机市场更多强调的是多媒体,虽然跟运营商是有联系的,但不是主要由运营商来推动。第二,机顶盒对服务质量要求非常高而手机只是获取多媒体的资源,所以对质量方面的要求是非常简单的需求;此外,手机和机顶盒对安全的要求是不一样的,机顶盒要求有很多控制系统,而手机的控制系统非常简单。

针对现在智能电视对相关机顶盒产业的冲击,Gian Luca Bertino表示意法也做好了支持如谷歌TV等非传统的电视的准备,此外机顶盒在价格和性能和服务质量来讲仍然是非常好的,会有更多的运营商需要机顶盒运作的模式,预计机顶盒市场不会萎缩或者是下降。