Intel
表示,即将为
HD
4000集成
GPU
提供驱动方面的升级,这是集成于第三代移动Ivy Bridge酷睿处理器中的GPU芯片
。本次的固件更新除了修复部分BUG外,据说还能提升性能至10%,并且还减少了能耗,增加设备电池的续航时 间。预计本次更新将于4月份推出,这对许多超级本用户来说算是福音。
Intel的代表在本届游戏开发者大会上说,的v. 15.31版本固件更新主要是为下一代Haswell芯片量身定做的,当然也为Ivy Bridge用户带来了升级。新版驱动还增加了对OpenCL 1.2的支持,这对于集成的HD 4000 GPU而言在图形处理性能上有着很好的提升。
Windows用户可使用Intel的更新工具进行固件更新的检测与升级,而对于部分GPU为集成HD 4000的MacBook Air及MacBook Pro设备,Intel方面则暂时没有表明未来是否会推出或将于何时推出类似的升级,一般情况下这部分驱动升级会集成到苹果未来的固件更新中。(
cnBeta
)
|