处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

基于TMS320F2808 DSP小系统设计及应用 (1)

基于TMS320F2808 DSP小系统设计及应用 (1)
来源:电子设计工程 时间:2013-03-29
TMS320F2808 是德州仪器(TI)公司推出的C2000平台上的定点 DSP 芯片,具有低成本、低功耗和高性能处理能力,特别适用于大量数据处理的测控领域和复杂运算的电机控制领域。本文在介绍TMS320F2808的性能基础上设计了以TMS320F2808 DSP为核心的 小应用系统 ,并给出了各部分具体硬件电路的设计和典型扩展应用。

1 TMS320F2808特点

TMS320F2808是美国TI公司推出的C2000平台上的32位定点DSP芯片,具有低成本、低功耗和高性能处理能力,外设功能增强且极具价格优势,采用100引脚封装,所有产品引脚兼容,具有高达64 kB的闪存和100MIPS的性能。片上集成了丰富而又先进的增强型外设,如16路PWM输出通道、6路HRPWM输出通道、4个eCAP输入接口、6个32位/16位定时器;串行外没模块,如4个SPI模块、2个SCI模块、2个CAN模块、1个I2C模块;12位16通道的A/D转换器;35个可独立编程复用的通用I/O引脚(GPIO),其输入引脚具有窄脉冲限定器。使其具有强大的数字信号处理能力,又具有强大的事件管理能力和嵌入式控制功能,非常适用于工业、汽车、医疗和消费类市场中的数字电机控制、数字电源和高级感应技术。

2 TMS320F2808小系统结构
DSP小系统由DSP芯片及其基本的外围电路和接口组成,如果去掉其中的任何一部分,都无法成为一个独立的DSP系统工作。小系统通常包括DSP芯片、电源变换电路、JTAG仿真接口、复位电路、引导模式电路等。

3 硬件电路设计
3.1 电源电路及复位电路


TMS320F2808是一个低功耗芯片,内核电源电压为1.8 V,芯片与外部接口间采用3.3 V电源电压,考虑到硬件系统要求电源具有稳定功能和纹波小的特点,另外也考虑到硬件系统的功耗等特点,因此本设计中采用TI公司的的TPS70151电源芯片。TPS70151是一款双路LDO的集成电路稳压器,具有上电次序控制和上电复位功能,输出为500 mA/33 V和250 mA/1.8 V。芯片TPS70151能够产生复位信号,此复位信号可以直接提供给DSP使用,所以不用专门设置复位芯片。其电路连接如图1所示。