处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

S2C推出ALLEGRO第四代H.264+High+Profile编码器

S2C推出ALLEGRO第四代H.264+High+Profile编码器
来源:EEWORLD 时间:2011-07-25

其广播级H.264编码器IP已授权给世界十大IC供应商之一

中国,上海 — 2011年7月19日 — S2C在中国推出ALLEGRO公司的广播级、第四代H.264 High Profile编码器。相对于前面三代,第四代的特点是支持MVC(3D)、支持低延迟、支持低比特率、支持蓝光和B帧。该产品由法国Allegro公司 开发,针对移动电话、便携式摄像机、机顶盒、网络摄像机和视频监控等应用相关SoC设计公司设计,采用Allegro的H.264压缩算法,初设计用于高质量的广播级应用,具备画面精致、流畅和尽可能小的设计代价(内存带宽消耗、面积、功耗、集成难度等)等特点,并可同时对数个通道进行编码。

该IP产品不久前又与另一家世界十大IC厂商之一签订授权协议。Allegro公司首席执行官(CEO)Pierre Marty说,“又一次能够与另一家的IC公司合作,这让我们极其自豪。这表示Allegro的H.264编码IP不仅提供的视频质量,而且经过 完美优化,满足消费类SOC客户复杂的对内存带宽、延时和面积的需求”。该IP也提供Base Profile和Main Profile编码能力,支持于从CIF到HD的分辨率。

        S2C公司销售总监梁建忠说,“H.264标准在中国IC业界得到了非常广泛的接受采用;但是要得到非常棒的、广播级的图像质量、以便在激烈的市场竞争中 脱颖而出并不容易;同时,客户还要考虑内存带宽和面积的因素给整体方案竞争力带来的影响。Allegro公司拥有的广播级质量的H.264压缩算法,他们 提供的测试码流是目前工业界事实上的H.264测试标准,这是它可以满足高端客户对高规格画质需求的关键。同时Allegro IP在内存带宽、面积等参数上也令人印象深刻。 S2C提供TAI LM系列基于FPGA原型验证平台以及Prototype Ready IP原型解决方案,可以帮助客户迅速建立SoC原型验证环境、并评估实际运行情况。”