• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新款Apple TV所用小尺寸A5处理器仍是三星产

来源:EEWORLD
时间:2013-03-27

分享至:
早些时候,科技媒体Macrumors的员工拆开了一个新出产的 Apple TV ,发现它搭载了一颗尺寸非常小的A5芯片,而不是一些人以为的计算能力更强的A5X芯片。尽管有大量传闻说,苹果希望使用其他代工厂的产品取代 三星 A系列芯片,现在看来,苹果还未能在较大的规模上实现这个目标,Apple TV中的新版A5仍然是三星生产的。以下是Macrumors的报道:





我们一直在跟Chipworks公司(一家专门从事半导体芯片和系统的还原工程与分析之业界领导厂商)和Silicon-IP的专家讨论这颗新的A5芯片。目前已经证实, 跟之前的Apple TV采用的A5芯片不同,这颗更小的A5没有采用堆叠式DRAM设计。为什么苹果不在这个新版A5上采用堆叠式DRAM设计? 我们感到很困惑。

Chipworks公司确认,这颗新版A5芯片的尺寸为6.1毫米×6.2毫米,相当于之前版本(8.19毫米×8.68毫米)的一半多一点。跟两年前推出的iPad 2搭载的早一代A5相比,新版A5的大小则不到三分之一。尽管已经确认新版A5芯片是由三星制造的,Chipworks仍在努力确认这颗芯片的工艺制程节点(process node)。

新版A5并不是简单地缩小了尺寸, 我们觉得它的功能也发生了一些变化。难道三星的32纳米工艺已经缩小到了28纳米了吗?Chipworks公司现已证实,新版A5芯片仍然使用32纳米制程工艺,但它确实是一颗新的芯片,而不是简单地缩小了早期版本的尺寸。

Chipworks的吉姆·莫里森(Jim Morrison)指出,苹果打算怎么使用该芯片,目前还不清楚。Apple TV的产量不够大,没有理由专门为它开发新的芯片,所以很可能苹果会把这个A5作为功率更小、更便宜、更高效的芯片,用在传说中的低价iPhone上,或是下一代iPod touch上。去年,苹果也对32纳米的A5采取了类似的做法:先用在Apple TV和iPad 2上,然后大规模用在iPad mini和iPod touch上。

莫里森还说,尽管这个新版A5是三星生产的,苹果可能仍在转向台积电的产品:他们会在台积电生产自己的芯片的时候,把新版A5作为一个参考和一个备用选择。













标签 Apple TV 小尺寸A5处理器 三星 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片

更多新闻