• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联发科大杀器:28nm新双核处理器来了

来源:驱动之家
时间:2013-03-26

分享至:

联发科 近动作频频,先是下调了全线产品的售价,随后又会在下个月迎来新的廉价四核处理器MTK6589m,而且还支持WCDMA、TD-SCDMA以及EDGE等多种网络制式。除此之外还有传言称联发科的 28nm 新 双核处理器 也要来了。

这款处理器此前我们已经曝光过一次了,它的代号为“武松”, 具体型号则是MTK6572,基于Cortex-A7架构,内建Mali-400图形处理器,频率1GHz起步,1.2GHz 。网络方面同样会支持TD-SCDMA、WCDMA以及EDGE,不过将会搭载不同的基带,具体型号则分别是MTK6572TD、MTK6572以及MTK6572E。

这款处理器可能会在5月份前后正式量产,到6月份左右就会有搭载这款处理器的产品面世了。

性能方面由于其采用了Cortex-A7架构, 所以相对Cortex-A9架构的MTK6577来说可能会稍逊一筹,但胜在功耗更低、价格也更加便宜


网上曝光的架构图

标签 联发科 28nm 双核处理器 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

更多新闻