处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克推出SFF+8431+SFP++自动一致性测试和调试解决方案

泰克推出SFF+8431+SFP++自动一致性测试和调试解决方案
来源:电子工程世界 时间:2011-12-23

 

中国 北京,2011年12月23日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,增强和扩展其SFF 8431 SFP+ 一致性测试和调试解决方案,包括支持之前只能在示波器 (如Tektronix DPO/DSA/MSO70000D 系列) 上以极快速采样率执行的严格的TWDPc(发送端波形失真损失)测量。

具备了这些增强功能,泰克现在提供了针对基于以太网的SFF-8431 SFP+ 物理层测试的业内完整的自动化和调试解决方案。该解决方案包括为重要TWDPc测量提供自动设置和执行的新SFP-WDP选件,以及新的主机一致性主板(HCB)和模块一致性主板(MCB),用于加快高速以太网和基于光纤通道系统的连接器设计的测试设置速度。

泰克公司示波器业务总经理Roy Siegel表示:“我们将SFF 8431 SFP+ 测试的重点放在建立一个完善的测试解决方案,来帮助以太网设计人员节省时间,同时为其提供满足验证和调试要求所需的深入且准确的洞察力。例如,我们增强TWDPc测试支持,通过自动执行复杂的兼容性测试序列来改善测试时间,提供DPO70000示波器每秒100 GS采样率的极可靠测试结果。”

SFP- TX版本包括一个内建去嵌入功能。由于像SFP + 这类高速数据传输技术的日益普遍的应用,眼图闭合和某些器件(如SMA缆线) 必须去嵌入,才能提高测试结果的准确度。有了这项新功能,SFP- TX便能让设计人员使用.FLT文件对讯号做去嵌入(de-embed)。

如SFP+ 主控端发送输出规范(铜线)中所定义的,进行TWDPc测量时必须使用采样速率至少达到70GS/s的实时示波器。使用具有业内的100 GS/s采样速率的泰克DSO/DSA70000系列示波器,用户可获得业内可靠的测试结果。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19238次
2 1N4001 0.19MB 15217次
3 DAC1220E 0.95MB 13334次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13295次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11394次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9025次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6736次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6508次
9 DS1337U+ 0.28MB 6466次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6412次