• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI扩大C2000+MCU设计、生产投资应对中国市场需求

来源:电子工程专辑
时间:2011-11-18

分享至:

近日,德州仪器(TI)宣布其在高性能实时控制TMS320C2000系列MCU设计与生产上的投资取得明显进展,从而能够显著缩短交货周期,更加及时有效地满足中国客户开发需求。与此同时,TI C2000 MCU 全球出货超过一亿颗,极大地推动了诸如节能电机控制、可再生能源、数字电源和照明等应用的技术创新。在过去的几个月中,TI 通过增加新的FAB厂,增加新的产能以及新的客户支持团队等一系列措施来提升C2000 MCU生产和支持能力,从而极大的提升了交货速度和客户支持能力。

与市场上其他MCU不同,TI C2000 MCU专为实时控制应用而设计,如今进入市场已超过15年。从低价格少于2美元、工作频率高达80MHz 的Piccolo定点和浮点MCU、到频率高达300MHz并带有浮点性能的Delfino系列 MCU ,乃至整合C28x内核和ARM Cortex-M3内核,从而提供完整的控制和连接性能的Concerto MCU,TI C2000 MCU平台正持续拓展,在诸如拥有广阔市场前景的电机控制、太阳能市场、电力线通信市场以及对成本有更高要求的大学和其他更多领域源源不断地推出新的解决方案。

TI C2000 MCU的特性与优势:

·C2000 MCU真正将数字信号处理内核的优良性能与微控制器相关的集成化和易用性结合了起来;

·无人比肩的独特数学引擎包括 C28x DSP内核和浮点选项,控制法则加速器、维特比复杂数学处理单元 (VCU)和一个ARM CortexTM-M3协处理器。这些特性提供定制的、增强的处理能力,这使得开发人员能只使用一个单MCU高效地执行复杂控制和通信操作,这样减少了物料清单的总成本和系统成本;

·C2000 MCU提供高级的、面向控制的外设,此外设可传送准确、快速和清晰无误的数据以提高系统效率;

·C2000 MCU提供更多的高级连接功能,如10/100 以太网,集成PHY 的USB On-The-Go、双通道 CAN等;

·C2000微控制器系列产品多样性使得开发人员能够很容易地规划他们的设计并重复使用代码。

除了提供高实时控制性能产品,TI还提供设备和应用专用工具以允许开发人员在10分钟或更短的时间内开始工作。例如,TI提供多重电机控制、数字电源和照明开发套件,这些套件与开发者当前的正在进行的工程设计非常匹配。这些工具由综合性文档和软件支持,这能节省用户从项目建立到开发初始阶段所用时间,从而为他们提供更多的时间来开发产品的差异化性能以区别于其它同类产品并将其更快地投放市场。

此外,开发人员可通过C2000 controlSUITE软件平台轻松访问所有软件、工具和综合性文档。这个性能丰富的controlSUITE界面可引导开发人员进行C2000设备和系统应用软件选择、开发套件建立以及开发培训。

针对中国市场,除了持续从全球范围加大在设计与生产上的投资,以及推出满足中国市场需求的创新性MCU产品之外,TI中国MCU业务团队近年来也在持续加强,比如在过去的一两年就增加了数十位FAE。同时,TI C2000研发团队也在开发专门针对中国市场的产品,并期望凭借TI业界宽广的IC产品系列实现系统解决方案,同时依托完善的覆盖中国的销售、技术支持、生产交付体系,为客户提供业界的客户支持。

TI C2000微控制器平台总经理Keith Ogboenyiya 表示:“TI的C2000团队特别专注于向中国市场提供有成本效益的实时控制微控制器,所以我们正在提升我们的能力以为更多客户提供创新产品;同时我们也在进行新硬件和软件的创新以更好地应对中国逐渐增长的电源电子器件应用需求。”

目前,2011年TI C2000中国技术研讨会已在全国各地展开,从10月至12月间,该研讨会将陆续在南京、杭州、东莞、广州、成都、长沙、武汉、西安、济南以及厦门10个城市相继举行。

 

标签 德州仪器TI C2000 MCU 微控制器 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻