• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IR推出1200V Gen8 IGBT系列

来源:EEWORLD
时间:2014-11-19

分享至:

    2014年11月18日,北京——全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司  (International Rectifier,简称IR) 推出新一代绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 技术平台。全新第八代 (Gen8) 1200V IGBT平台适用于符合行业标准的TO-247封装,并采用IR新一代沟道栅极场截止技术,为工业及节能应用提供卓越性能。

    全新的Gen8组件提供从8A到高达60A的电流额定值,加上1.7V典型VCE(ON) 和10µs短路额定值,能够减少功耗,有效增加功率密度并带来卓越的耐用性。

    IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR通过开发全新基准技术及顶尖的IGBT硅平台,彰显其数十年来致力提升功率电子技术的承诺。我们期望为所有电动马达实现百分百变频,从而更有效地使用电能,并且绿化环境。”

    新技术为电机驱动应用提供更理想的软关断功能,通过尽量降低dv/dt来减少电磁干扰和过压情况,有助于提升可靠性及耐用性。该平台的参数分布狭窄,在进行多个IGBT并联时便可带来出色的电流分配。薄晶圆技术则改善了热阻,还可达到175°C的结温。

    潘大伟指出:“IR的Gen8 IGBT平台旨在为工业应用提供卓越的技术。该IGBT平台凭借顶尖的VCE(ON)、卓越的耐用性及顶级的开关功能,使工业市场所面临的难题迎刃而解。”

规格

产品现正接受批量订单。新器件符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 整流器 晶体管 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

更多新闻