• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Marvell:LED+智能无线=加速颠覆传统照明

来源:EEWORLD
时间:2014-01-21

分享至:

“我不是马丁路德金,我也不是来演说的,但我确实是有一个梦。我希望在座的各位也有这样一个梦,你以后家里的灯光都是可以自动控制的,现在手机无线这么发达,是不是可以把这些东西结合起来呢?是完全可以的,为什么呢?关键是LED是一个半导体器件,控制起来非常的方便,非常适合做数字控制。”Marvell绿色产品部的技术销售总监Lance Zheng先生动情地说。2014年是智能照明爆发的元年,预计智能照明接下来3到4年或4到5年会爆发性成长。那么智能照明的普及要解决哪些关键问,需要什么样的技术呢,在2014产业和技术展望媒体研讨会上,Marvell从技术和产业链的角度讲解了智能无线LED照明如何在未来的三到五年彻底颠覆传统的照明。

Marvell绿色产品部的技术销售总监Lance Zheng先生

据Lance Zheng介绍,智能照明的普及要解决的关键性问题有两个:点是降低成本,成本一定要控制好;第二点是实现足够好的用户体验,用户体验非常重要。而智能无线照明所需要的关键技术有:首先是LED驱动 芯片 ,Marvell把数字控制中心放在里面,做了一个非常特别的架构,而且可以达到额外的高效率、高PF值,重要的是有一个数据的接口。另一个关键性技术是ZigBee,这个技术其实已经快10年了,一直做的国内市场,它需要一个key application,来把它带到像WIFI这样炙手可热的境地。还有一个关键性技术就是WIFI,如今几乎每个家庭都有WIFI,把ZigBee技术连到互联网和家庭的网络上面需要WIFI,这里面需要一个关键的技术叫做网关技术。这三个基本元素缺一不可,另外还需要软件、APP、云端与用户界面的结合、智能照明控制的逻辑放在网关以及云端的实现。

无线技术怎样降低成本呢?就是使用就是90纳米、55纳米、40纳米、28纳米.....不断缩小工艺节点,这样才会把价格降下来。智能照明对LED driver、ZigBee、WIFI这三个芯片的要求是:高度集成、传输功能足够强、接受灵敏度足够好、有强大的抗干扰能力。在软件方面,IoT和QA是不可或缺的,要确保网关,灯泡跟灯泡之间要做得足够细,如果买了不同的灯泡加进去都是可以互融的。另外,产品要容易使用,“卖灯泡的时候是两到三个灯泡跟网关绑在一起,但是你如果买了新的灯泡怎么加入?所以你一定要想出一个办法,在新的灯具过来的时候加入无线网络。还有就是怎么样看起来非常漂亮,这也是需要考虑的。用户体验足够的好,这个市场才会起来”。Lance Zheng说。

明白了要解决的关键性问题和所需要的技术,如何实施才能让市场健康成长起来呢?据Lance Zheng介绍,打通照明代工厂、无线网关厂商和软件集成公司等产业链是非常重要的,如果不打通的话这个市场是不会起来的。“目前还没有一家公司可以把这个产业链打通的,我觉得我们责无旁贷,要把这个事情做一个穿针引线,把这个市场规划起来”,Lance Zheng说。

说起Marvell在智能照明产业的作为,不得不提的是Marvell推出了业界首款多通道的LED芯片,这些芯片的共同点是具有数据接口,把这个东西放到驱动芯片上去,为了以后做一个智能照明的控制。以无线通信技术为强项的Marvell可以做到把成本压到低,做到全球。而Marvell的ZigBee 技术,55纳米的制程虽然不是先进的,但是同竞争对手相比还是两代,并且现在正在从55纳米转到40纳米制程。其网关可以做得非常小,能够直接插在墙上。软件的架构Marvell可以做到90%,可以跟云端很快的接起来。“你要把整个产业链打通要怎么办?我们把其他相关的公司都放在一起,比如说网关、灯泡、软件等等,放在一起的话那些商家都可以来卖给消费者”,Lance Zheng说。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14( e络盟 )、Wpi( 大联大 )、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻