原理相同 通过4K测试图轻松辨别高端4K

来源:投影时代
时间:2013-11-13

分享至:

    电视屏幕与计算机屏幕工作原理相同,信号接口相同,甚至很多信号都能互通,为什么32英寸的电视机仅需要1千多元,而27英寸的计算机屏幕却要3000-4000元?因为他们是两种档次的产品。

  电视机为了控制成本,也为了迎合一般百姓的审美要求,色彩过于鲜艳,屏幕过亮导致画面层次缺失,所以在显示静态影像时容易抖动(表1)。喜欢丰富的色彩与层次、准确的色彩还原是一个有一定审美情趣、对画面质量有追求的人士对显示设备基本的要求,为此你就必须选择比电视屏幕更高级的计算机屏幕。

    而作为电视行业发展的重点方向,4K电视的出现将电视的画质提升到了一个新的层次,超高清分辨率将画面的细腻程度推至了极致,从而也拉近了电视机与显示器在画质上的差距。但据市场调查显示,尽管同为4K电视,但各品牌在画面细节展现、色彩还原、画面层次等方面的表现还是存在不小的差距。

  为了让消费者能够购买到真正具备显示器水准的4K电视,我们推出一组高端4K测试图,今后可供网友评价4K电视使用,让购买4K电视进入“测一下选4K”时代,轻松分辨出4K电视的优劣。

  4K电视分辨率测试图(图1),包括文字、线条图、分辨率表及色块结构图。4K超高清(分辨率3840×2160)与全高清(1920×1080)识别极限分别用红、蓝箭头表示。其中各种线条图4K均可分辨细的第1条,全高清只能识别到第3条。通过这张图片的播放测试,可以轻松分辨出4K超高清电视和普通全高清电视在分辨率上的区别,也可以充分展现出4K电视的“细致入微”。

(图1)4K电视分辨率测试图

  丰富的影调层次,特别是亮、暗部的层次是显示图像档次的重要标志,在显示4K电视影调层次还原测试图时,高端4K电视上亮部与暗部应能隐约显示到测试图253与8左右的层次,层次分布图与球形图上应能展现各级层次,并且从黑到白的过渡非常自然。

(图2)4K电视影调层次还原测试图

  4K电视色彩还原与可视角度测试图(图3)左上部24个色块是按SHB色彩系统色相角每隔15度选择一种颜色,饱和度与亮度均取100%,色块越饱和表示显示器色域越宽,若相邻色块色彩过于近似,即有并阶现象,则表示色彩还原有误差。

(图3)4K电视色彩表现与可视角度测试图

  左下角的色彩分布图中R、G、B、Y、C、M的分界区越接近三角形,也表明色彩还原越准(图4)。右侧的9个球体则表现了彩色色阶的表现。其明暗过度应均匀柔和。

(图4)色彩分布图

  将此图在屏幕上显示后从正向与斜侧面观察屏幕,若各色块的颜色与明暗有变化,表明屏幕的可视角度较小。

  此外,本套测试图还提供了一张4K电视测试风景图,通过此类图片的播放可以充分测试出一台4K电视在画面层次,色彩还原上的优劣。

  为了让消费者可以进一步的理解本套高端4K测试图,我们选取了采用硬屏4K面板的电视与其普通4K电视进行了测试,通过测试我们确认能够体验到两款电视有很大不同。

  在播放4K电视分辨率测试图时,两台4K电视均能识别出4K电视所应具备的微小文字和方格,这可以证明它们是的物理分辨率确实达到了4K标准。

  在4K电视影调层次还原测试图的表现上,普通4K的暗部层次严重缺失,可以明显看出球形图和层次分布图中暗部层次出现了严重的并阶现象,黑白过渡十分不自然。而硬屏4K电视的黑白层次分明,球形图的中的渐变感觉自然,不存在并阶现象(图5)。

(图5)影调层次显示

  在显示4K电视色彩表现与可视角度测试图时,硬屏4K基本上是按三角形分布可见其色彩还原非常准确,而普通4K绿区有阶梯,顶部呈平台形,洋红区域侵入了蓝区,证明其在色彩还原方面存在着明显偏差(图6)。(图7)是两个屏幕的色块图,硬屏4K色彩变化自然,而普通4K虽然饱和度高,但是红、绿、蓝色都有明显的并阶。(图8)是两个球体,普通4K由于暗部层次缺失,球体暗区明显呈环带状。

(图6)两个屏幕的色彩分布图 (图7)两个屏幕的色块图 (图8)

  在可视角度方面,倾斜观察时,硬屏4K的色彩无明显变化,证明其可视角度很大,而在同样视角下观看,普通4K可察觉到颜色的明显变化。

  在4K电视测试风景图的表现上,硬屏4K和普通4K的差别更加明显。附图1中,硬屏4K可以将晚霞中的层次表现的非常清晰,而且山下村庄中的细节也没有遗漏。而普通4K画面中晚霞的色彩过分艳丽,层次感明显不足,出现不少“红成一片”的现象,而且山下村庄有很多细节都缺失了,只能看到一片漆黑。在其它对比图片中也可以看出,硬屏4K电视在色彩还原、画面层次和暗部细节上有非常大的优势,而普通4K则存在明显的色彩差异和层次缺失问题。

(附图1)4K电视测试风景图对比

  通过上面的测试,可以判断所测硬屏4K与普通4K比较,硬屏4K色彩还原准确、色阶展现准确、视角更广,更令人欣慰的是它在满足高亮度的条件下实现了丰富的层次,精确的色彩,完全达到了专业显示器的水准。而普通4K亮暗层次缺失,色彩还原精度较差,大视角有可见的色彩偏移,与硬屏4K存在明显的差距。作为通过高端4K测试图测试的产品,硬屏4K电视凭借出众的色彩准确度、广视角等优势无愧于高端4K电视的称号。

  而且在测试中我们发现,硬屏4K不仅能够在2D状态下进行4K信号播放,还能在3D状态同样可以播放4K信号。从行业发展的角度来说,2D/3D均能播放4K的硬屏4K产品显然更加符合未来4K电视的未来发展方向。

  通过以上的实际测试,相信广大消费者已经了解了本套高端4K测试图的使用方式。希望通过简单的测试,消费者可以轻松的识别4K电视的优劣,让好产品脱颖而出,让差产品无所遁形,让电视行业的发展能够更进一步。

标签 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购