• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

研调:今年解析度200ppi以上面板比重估逾1/3

来源:钜亨网
时间:2013-08-02

分享至:
从智慧型手机、平板电脑、笔记型电脑,乃至于电视、监视器萤幕等等产品,所使用的TFT-LCD液晶 面板 正持续朝高 解析度 方向快速移动。市场研究机构NPD DisplaySearch指出,2012年大约25%面板/显示器解析度在 200ppi 以上,但预估2013年将有3成以上(三分之一)面板/显示器解析度在200ppi以上。到2015年,解析度介于200-250ppi的面板/显示器更可能成为出货比重大宗。


其中,智慧型手机应用面板/显示器的解析度正持续从326ppi、演进到400ppi以上。平板电脑应用面板/显示器的解析度也进一步提升到250ppi以上。推出的Google Nexus 7第二代机种面板/显示器解析度更达323ppi,而苹果新一代iPad mini也将采用解析度超过300ppi的视网膜面板。笔记型电脑面板/显示器的解析度亦从稍早的HD、进阶到FHD(200ppi以上)。

目前各家面板厂正以包括a-Si TFT、Oxide TFT、LTPS TFT等等不同技术,进行高解析度面板产品之开发。其中,像是友达(2409)、群创(3481),以及日系面板大厂都已可量产解析度达400ppi以上之高阶手机面板。

随着面板/显示器解析度规格不断提升,NPD DisplaySearch强调,面板厂之间的技术竞争也日益激烈。目前市场关注焦点包括a-Si制程TFT-LCD液晶面板未来几年在300-350ppi高解析度显示器领域的渗透率发展,以及二线供应商在LTPS低温多晶矽TFT-LCD面板的良率是否将于2014年加速提升、使产量大增等等。










标签 解析度 200ppi 面板 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻