• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

苹果寻求与芯片制造商Globalfoundries合作

来源:CNET科技资讯网
时间:2013-07-15

分享至:
07月13日 国际报道  据报道称, 苹果 正在寻求与芯片制造商 Globalfoundries 合作生产未来芯片的交易。

半导体行业人士告诉CNET,苹果和Globalfoundries正在相互“了解对方”。但“绝不会”在这个时候达成任何交易。



对这项交易的初猜测出现在周五的芯片网站SemiAccurate上。该报告称,苹果公司已经“买入”了Globalfoundries的一个工厂,而这个工厂,按半导体行业的说法,可以称得上是一家微型芯片厂。

而报道称,如果苹果真的拥有了这样一个微型芯片厂的控制权,那苹果在拥有对设计的控制地位的同时,还会拥有像英特尔一样的芯片制造统治地位。

目前,苹果处理器如A6等都是由德克萨斯州奥斯汀市三星的工厂生产的,此外全球其他位置还有其产品制造商。而苹果本身却并没有其“自己的”制造能力。

在本周的《韩国时报》中,有报道称苹果与三星的交易可能会在2014年逐步减少。

据消息来源称,如果Globalfoundries真的与苹果达成协议,那它可以作为苹果众多备份计划中的一份。

据悉:“苹果和Globalfoundries已经不是次这样‘相互了解’了。但苹果再一次希望能够通过一家微型芯片厂来抵消一些风险。Globalfoundries和三星有基于IBM联合开发协议的相同技术基础。因此,如果苹果正在寻求一个二级选型来抵消当前芯片制造商于三星之间的风险,那么这项协议可能会将该风险降低。三星和Globalfoundries的芯片制造厂都可以生产类似的产品,然而后者却能够完成前者所不能实现生产力。”

据该消息来源表示,Globalfoundries在纽约州北部由于一家风格相对新的芯片 厂,有“大量的闲置生产能力和很多新的生产工具”。它能够生产基于32和28纳米制造工艺技术的ARM芯片(苹果也使用相同的芯片设计)。而且它正在发展 更为先进的20和14纳米制程。

然而,市场分析机构The Linley Group首席分析师林利·格温耐普(Linley Gwennap)并不认为苹果会拥有控制芯片制造商的能力。他告诉CNET:“我不看不出苹果会买下一微型芯片厂的可能性,但是他们可能会投资 Globalfoundries来获得其使用权。”。

有传言称苹果未来将转向台积电生产其处理器。因而由于台湾半导体制造公司(台积电)可能独立生产苹果处理器,未来任何有关Globalfoundries的交易将会变得更加复杂。

Globalfoundries拒绝予以置评。



























标签 苹果 Globalfoundries 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

更多新闻