• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

手机充电秘诀:不怕充电怕没电 充满不好

来源:搜狐IT
时间:2013-07-04

分享至:
    北京时间7月3日消息,现在耗电量的智能手机,几乎全部采用锂电池。不少使用者可能一天中要分别充电好几次,但国外知名科技网站近日刊文指出,每次将电池电量充足,都会造成电池少许退化;更关键的是,要想延长电池寿命,好别让电池电量耗尽,甚至不要让电量低于20%。
  科技写手埃里克•李默(Eric Limer)近期在国外知名科技网站Gizmodo上发表文章,分享了如何让锂电池寿命更长的秘诀。他提到了几个重点,包括一些曾被人误解的地方,比如,次拿到新电池必须充满12小时(甚至更久)之后才能使用。但事实上,只有镍氢或者镍镉电池才需要这么做,锂电池完全无需如此。
  反过来说,许多使用者都会在睡觉前充电,以确保设备用“满格的电量”迎接新的一天。但李默指出,这样做是有风险的。他说:“虽然现在大部分的充电器都有判断电池电量充满后自动停止充电的功能,但仍有些充电器没有这些功能。因此,用户好在电池电量充满前(比如98%、99%),或者是一看到充满电就立刻拿下来。”
  李默在文章中指出,如果电池电量充满后仍然继续充电,比如插上充电器就去睡觉,会造成电池功能少许下降(a little degradation),长期累积起来就会有明显的影响。另一种理论是要使用者将电池电量耗尽才充电,李默建议,即使你真的决定这么做,一个月多也只能做一次,他认为将手机电池电量维持在40%至80%是理想的的范围。
  事实上,锂电池并不害怕充电,而更怕没电。经查询更多数据后发现,不少电池有所谓的“充电管理IC”,让电池在充电时不会超过安全电压而爆炸,也不会因为没电,造成电压过低无法启动充电程序。因此锂电池如果没电,又经过长时间放置不充电,很可能因电压过低,造成电池提早报废。
  如果长时间不用锂电池,李默建议停用时好保留40%的电量。以电池电量每个月流失5%至10%计算,40%的电量短可以支撑4个月时间,长可以支撑8个月时间。用户只需在这段时间再度充电,就能够确保电池继续正常使用。
  一般情况下,电池寿命约为3至5年,但手机通常淘汰的更快,因此用户无需担忧电池寿命赶不上手机的使用寿命。李默另外还提出了温度的观点,他指出电池在0摄氏度以下,每年会减少6%的蓄电量,耗损量则随着温度增高而增长。当电池处在25摄氏度时,每年耗损20%,当气温达到40摄氏度时,耗损则上升至35%。所以,将手机远离热源,不要在车里被太阳直接照射,都是延长电池寿命的好方法。(Joker)

标签 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购

更多新闻