处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​电子元器件配单需要注意的问题

​电子元器件配单需要注意的问题
来源:网络整理 时间:2021-10-15

电子元器件配单需要注意的问题

首代电子产品的主要是以电子管为核心,1906年美国发明家德福雷斯特(De Forest Lee)发明了真空三极管(电子管),这个是正式进入电子产品时代的标志,现在的电子产品各方面性能和发展已经非常稳定,也需要用到大量的电子元器件,所以就有了一种全新的职业电子元器件配单。我们平时接触比较多的如一般研发人员、生产厂家、创客空间都会有配单的需求。

相信配单对很多人来说都是一个比较陌生的词汇,很多人也会疑惑到底什么是电子元器件配单?这个配单又是怎么样的呢?首先客户会根据自身需求将所需要的电子元器件概括在一张完整的bom表中,工作人员根据客户在bom表中所需的配件配齐。但是有很多时候客户所提供的表格中有很多种的种类买不到原装,或者存在价格比较高等这些问题,那么这个时候就需要配单元快捷,合理,诚信的为客户解决这些问题。


也正因为配单工作可能会出现的一些情况,因此电子元器件在配单时也需要有很多的注意事项。首先收到客户给的bom表后要认真核对确定规格和要求,之后快速的回复顾客并与顾客核对表格相关信息,如果有不清楚或者不能确定的,要及时有效的跟客户进行沟通。而且还有很多细节方面的问题,比如客户是否需要发票以及具体的付款方式是怎样的等等。而且发货之后也要适合关注物流信息,以确保顾客收到了货。


由此可见整个电子元器件配单的过程都需要客户有快捷高效的体验感,简而言之电子元件配单就是帮客户解决电子元器件采购方面的相关问题。也因为这种情况,所以配单就需要是高效率的不仅要能够解决客户的需求,还要降低生产成本,高效的完成每一次的配单工作。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19192次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13265次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11352次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8964次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6692次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6466次
9 DS1337U+ 0.28MB 6406次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次