处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​电子元器件配单出现的原因以及使用场合

​电子元器件配单出现的原因以及使用场合
来源:网络整理 时间:2021-10-15

电子元器件配单出现的原因以及使用场合

工厂或者是有使用较大型器械的场合会在年末或者是某个时间段内对现有的设备进行检查或者是零件更换,厂家需要找设备方或者零件平台下单买入需求零件或者小配件,在设备损坏的时候可以在短时间内予以更换并恢复使用,在这个过程中,为了缩短拣货以及运输的时间,平台方会提供电子元器件配单供需求者填写上传作为结算的单据,减少拿错货或者是算错钱的可能性。

在线上平台销售还没有推广开来的时候,平台上可选择的选项并不多,人们在选货的时候可能会因为货物的型号或者颜色而出现失误,在这个时候需要和客服沟通并留言写下自己想要的大小情况,但在货物多了之后,也会因为备注和产品对不上而出现需要二次寄件或者是退货的情况出现,这个问题在设备或者是零件销售市场上也常有出现。


和多数行业不同的是,工业领域在零件以及配件更换上的需求量要来的大得多,一部分企业为了降低采购价格以及运输时间会选择大批量的买入电子材料,这个时候通过人的记忆或者是语言传达比较容易出错,需要通过文字或者是电子数据的方式记录下来。但和大部分采购行为相似的是,企业会选择在交接货物的时候将产品写在纸上供对方查阅并签字,减少后期因为双方意见不同而出现纠纷的可能性,这也让电子元器件配单的使用需求量大了起来。


为了让买家在员工休息或者下班的时候也可以在较短的时间内获取自己需要的产品,一部分厂家会选择和互联网公司合作或者自行设计平台进行销售活动,点击链接后可以看到需要的产品销售情况、可买数量以及市场评价,在付款前也可以查看对应的电子元器件配单并了解价格情况,这样可以减少对接的时间以及理解错误的情况出现。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19209次
2 1N4001 0.19MB 15190次
3 DAC1220E 0.95MB 13316次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11369次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8980次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6705次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6479次
9 DS1337U+ 0.28MB 6422次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6393次