处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​如何选择汽车连接器

​如何选择汽车连接器
来源:网络整理 时间:2021-10-08

如何选择汽车连接器

生产一辆汽车需要用到的零件和插件种类很多,但是任何部件都需要通过接插件来达到桥梁一般的桥梁作用,而这种接插件就是我们所知晓的汽车连接器‍,因为不同位置所用的连接器不同,所以想要使用正确就要知道从中挑选方法是什么?

一、看标准

众所周知,很多行业的设备中都需要用到各种类型的连接器,不同的连接器所适用的标准分为客户标准、机构标准等多种类,不一定符合一个标准就代表合适,而应该通过连接器的性能测试结果来确定,一般汽车连接器的标准都相似,所以只要根据不同类汽车所适用的标准来选择就能找到合适的。


二、看区域偏好

我们已知的汽车种类很多,即便我们不以品牌来对汽车进行划分,通过汽车设计所具有的区域特点也能区分出它们的不同,这些不同点不仅仅会在外形上体现,汽车内部的零件使用标准和设计使用偏好都是有区别的,比如北美的汽车需要选用以此区域为标准的连接器,而我们这里的汽车则需要选择此地要求的汽车连接器,可见挑选连接其也要看区域偏好。


三、看安装位置

汽车连接器在各类汽车的结构中应用率比较高,可以说在很多地方都要用到连接器进行连接,但是汽车不同的结构部分运行后所处的环境不同,比如发动机舱密封时候温度高,那么就要使用符合温度要求的连机器,而乘客舱的非密封状态温度低,那就要选用此时候适用的机器,可见挑选连接器还要看安装位置来决定。


以统计的数据来看,现在多种类的连接器使用率较高的就是汽车行业,也正因此才要更加注意选用使用的汽车连接器‍,鉴于这种连接器种类且规格比较多,使用者们想要选择合适的就要懂得通过区域偏好,安装位置和标准等方面来筛选。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19192次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13265次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11352次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8964次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6692次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6465次
9 DS1337U+ 0.28MB 6406次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次