处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​汽车连接器必须满足的设计标准有哪些

​汽车连接器必须满足的设计标准有哪些
来源:网络整理 时间:2021-10-08

汽车连接器必须满足的设计标准有哪些

日常人们接触较多的汽车的机构并没有看上去那么简单,其实汽车的内部结构很复杂,较小的零件就有上百种之多,我们以汽车连接器为例,这种连接器在汽车很多结构中起到很重要的作用,所以任何汽车结构中的连接器都需要满足一些几点设计标准。

一、触头材料达到稳定

汽车连接器的结构分为四大基本机构组件,这其中除了我们可以外面看到的外壳以外,就是接触件、绝缘件和附件这几部分,虽然这几个部分都是比较重要的连接器部件,但是想要初期达到器件稳定性就要设计好接触件,因为它是直接接触的部分,所以只有选择较好的材料才能确保其稳定性,因此使用好材料做触头而达到稳定就是必须满足的设计标准之一。


二、承受温度在规定范围

因为可以制作成汽车连接器外壳的材料很多,所以选用恰当的材料做设计就是很重要的事项,因为连接器在使用过程中需要承受自身热能攀升,和外界温度变化等多种温度改变的情况,所以设计连机器就需要考虑这个问题,而采用恰当且都满足使用条件的材料和技术关键,因此这种连接器的设计是否能承受固定范围的温度必须要考核。


三、插入和保持力达标

汽车连机器的安装连接方式是插入,这点类似于我们使用电器将插头插入电源,只有插头和插入槽相吻合才能正常连接,连接器就是双相的插槽,只有设计的插槽符合使用的插入要求才能使用,所以设计的时候就需要注意这点,另外插入承受的力度和持续保持度也会影响其使用效果,因此设计的时候还要在适用的前提下注意力度达标。


汽车连接器是汽车各个组件中比较重要的部分,有了连接器才能让各个部件能互相协作来支持汽车运行,所以这种连接器的设计必须满足一定的条件和标准才符合使用要求,也正因此,多数连接器的设计在其触头材料,其承受温度范围及插入和保持力等方面都有标准可寻。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19209次
2 1N4001 0.19MB 15192次
3 DAC1220E 0.95MB 13317次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11369次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8981次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6705次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6480次
9 DS1337U+ 0.28MB 6422次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6394次