处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​BOM的主要用途是什么

​BOM的主要用途是什么
来源:网络整理 时间:2021-09-18


随着智能化的普及,越来越多的科技产品被开发出来,在此过程当中也有众多的服务依托于智能化的手段出现在大众的视线当中,其中就包括bom服务。BOM‍服务主要是依托于多项大数据来组建的bom表,由此也衍生了预知相关的一些服务。那么究竟BOM‍的主要用途是什么呢?


1、是编制计划和配料的依据

通俗的说,BOM表主要涉及产品的多个组成结构,其中就包括各种各样的零件部件和原材料等物料,在这个物料清单上不仅仅包括产品的名称,还包括每一种物料的使用定额和数量以及相应的报价。而这个清单又被称之为bom,存储多种不同物料的相关信息。对那些有物料配置需求的企业来说,可以把自己的采购需求上传到bom服务平台,从而生成自己的bom表,因此可以说bom表是编制计划和配料的依据。

2、是核算成本和参考报价的工具

在BOM‍表格当中涉及到的物品类型比较丰富,而且非常详细,包括每种物料的用量价格等信息,因此如果把企业的需求上传到bom服务器当中,那么就可以根据bom系统增城的bom表格来查看所需要的费用,因此bom表也是核算成本和参考报价的重要工具。

3、是跟踪加工过程和物料追溯的工具

很多产品在加工过程当中所需要使用的物料比较丰富,而bom表格作为比较原始的物料清单,所以涵盖了物料的相关信息,因此这种可以长时间存储的表格,可以成为日后加工过程和物料追溯的重要工具。

通过上面的讲解可以得知,BOM‍的用途是比较强大而且非常明显的,所以在众多企业充分了解了企业用途之后,靠得住的bom服务平台进行合作,那就可以在平台的帮助下快速生成自己的需求,通过bom表格进行下单,使企业能够快速得到性价比更高的物料。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19190次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13304次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13264次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11349次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8963次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6691次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6464次
9 DS1337U+ 0.28MB 6403次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6380次