处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

贴片电感的发展趋势有哪些

贴片电感的发展趋势有哪些
来源:网络整理 时间:2021-09-15

电子产品目前已经在人们的生活各个层面之中引起了许多的变化,而电子产品的设计结构和其设计的款式也逐步得到了改善更加丰富的电子元件,也用用在其电路系统的设计之中,给电子系统的设计和结构的更换带来了更好的基础,而这种贴片电感也随着行业的发展实现了更精细的设计和应用。



1.缩减尺寸并且逐步精细化

根据调查发现在便携式电子产品开发过程之中对于其本身的尺寸要求也更为严格,而其电力系统设计和供应过程之中,其电感器本身的尺寸也需要不断的得到改进,因此在其技术发展之下其电感提高功率的同时也降低了其本身的尺寸,更一步细化提高其本身的利用效果,让这种电感器达到更加小型化和细致化的变革,为更多精细化的电子产品技术开发带来更好的元件,同样也以更好的技术支持成就了更多产品的技术应用。


2.实现一体式设计

随着计算机CPU主频逐步提升对于供电和滤波技术要求也有了更高的标准,想要达到更加舒适并且更加稳定的应用体验也需要解决这一方面的问题,因此其电感也会提高其一体式的结构效果,以更加可靠的材料性能和特殊的结构设计让其本身的稳定性和阻力更好,同样也能够在使用的过程之中达到高效的转换效率为其电子设备的技术带来更好的前提。


总而言之更趋于成熟的技术让其贴片电感的应用体验和应用质量达到了更好的标准,同样以微型化的趋势也更好的指引了其电子产品的消费趋向,为更多电子产品的开发和应用带来了更多的选择,同样也能够以更可靠的技术基础满足产量生产效率等一系列的技术标准。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19164次
2 1N4001 0.19MB 15144次
3 DAC1220E 0.95MB 13278次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13244次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11324次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8937次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6650次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6439次
9 DS1337U+ 0.28MB 6379次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6358次