处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

购买二极管要注意哪些事项

购买二极管要注意哪些事项
来源:网络整理 时间:2021-09-15

由硅、硒、锗等半导体材料制成的二极管在各种常见的电视、手机等电器及汽车等工业领域都应用非常广泛,且随着生产厂家越来越多地根据消费者的需求增加电器种类,二极管的种类和品牌选择范围也随之增大,对于采购方来说在购买时要注意哪些事项?



1.要根据使用场景选择产品种类

点接触型、面接触型、稳压、光电等等二极管的分类多得让采购方在选择上存在一定难度,用户要根据该元器件使用的部位比对其适合的应用场景进行选择。例如针对应用于电话、手机等易受雷雨天影响的电路上的要采取抗压值较高的种类确保使用信号保持正常状态。


2.要查看产品的性能状态

不同类型的二极管体现性能好坏和适用范围的参数是有较大差异的,因此采购方在通过使用范围先确定产品种类后要针对采购综合平台上的该种类产品的参数能进行对比,特别是会较大影响到使用效能的技术指标需要认真查看品牌方提供的质量报告。


3.要选购厂家较大的

使用二极管的电器电路一般都是需要该元器件与其他电阻、电容等其他电子元器件通过一定规则连接起来才能真正产生效用。采购方在选购产品时建议选择生产各类元器件的厂家以便企业可以一站式选择该种品牌确保各类元器件之间更好地适配、


随着技术的发展二极管的使用成本在一定程度上下降,但是其使用范围却越来越宽泛,电子产品生产厂家进行大批量采购并不是一件特别的事情。建议在采购时要注意根据使用需求选择种类,通过一定的检测手段查看产品的性能状态,另外建议选择较大的厂家进行规模采购。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19190次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13304次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13264次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11349次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8963次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6691次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6464次
9 DS1337U+ 0.28MB 6403次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次