处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

购买二极管时可以查看哪些材料参数

购买二极管时可以查看哪些材料参数
来源:网络整理 时间:2021-09-15

二极管是电子与电路设计和生产中常用的制造材料,由二极管外露的正负两个电极以及管状的材料本体而命名,客户在购买材料时可以通过线下的工厂店与线上的采购平台,线上的采购平台能够为距离线下店较远的客户提供网页端的材料展示页面,那么客户在网页端购买二极管时可以通过图片或表格等形式查看哪些材料参数?



1、材料伏安曲线

材料伏安曲线在于电路材料出厂生产后有成体系的产品检测方式,通过测试设备查看生产厂家检测到的材料伏安曲线来判断通电情况,将材料信息展示比较全面的客户往往会将工厂的检测结果放置在页面上,进而客户可以查看到材料的伏安曲线来对照自己的材料伏安需求。


2、正反通电特点

正反通电特点在于材料拥有两个电极的情况下必然存在通电的正负方向问题,这类材料在本质设计上就可以在不同的通电方向下呈现不同的特点,客户可以查看生产厂家对材料在正反向通电下的性能描述,大体判断其放置在客户自己的电路中会有怎样的运行情况。


3、电流击穿数值

电流击穿数值是材料在通电电路中不断提高电流电压的情况下,直到材料因为通入了较大的电压电流而发生材料击穿,击穿现象在商家设计阶段便测试为一个具体的电流或电压数值,客户可以考虑自己电路设计中需要使用到多少数值的击穿材料。


购买二极管时可以查看材料伏安曲线、正反通电特点以及电流击穿数值等参数进行挑选。涉及到电路的材料通常需要谨慎的考虑其中涉及的多个物理量,一旦电路中有电阻电流或电压等物理量中的一个大过限制,便会在负荷运行下致使电路发生损坏。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19184次
2 1N4001 0.19MB 15161次
3 DAC1220E 0.95MB 13297次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13259次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11344次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8955次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6666次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6458次
9 DS1337U+ 0.28MB 6397次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6374次