首页 > 资料大全 > 企业资讯 > 蓝牙5.0标准带来四大变化,BLE或领跑物联网连接标准
蓝牙5.0标准带来四大变化,BLE或领跑物联网连接标准
来源:EEFOCUS 时间:2016-08-22

低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,简称BLE)技术已经成为物联网领域的通信标准之一。前不久,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)分享了一些蓝牙5.0标准的进展,蓝牙技术联盟表示蓝牙5.0标准将在2016年底或2017年初推出。新标准将比蓝牙4.2有全面的提升,无论是通信速度、通信距离还是通信容量都有大幅度的改善。

物联网通信标准之争日趋激烈,蓝牙5.0带给BLE的新特性为蓝牙技术及时提供了新的弹药,在这些新特性的帮助下,BLE或许会成为物联网终的无线通信标准。那么蓝牙5.0具体带来了哪些变化?让我们先睹为快。

通信速度提高一倍意味着功耗减半

在很多物联网应用中,对通信速度的要求并不高,因为大多数物联网应用并不需要传送流媒体,可穿戴产品就是这种应用的典型代表。以运动手环为例,健康数据主要包括脉搏、步数、锻炼方式等信息,传送数据量非常小,所以现在的蓝牙标准完全满足手环与智能手机或其他设备的通信带宽需求。蓝牙5.0将通信速度提高了一倍(BLE速度从25Mb/s提高到50Mb/s),对于目前多数BLE应用而言,蓝牙4.2标准已经够用,所以速度的提升并不会带来用户体验的改善。

但另一方面,功耗是可穿戴产品的头疼的问题之一。续航时间是一款手环能否成功的关键因素。如果将通信速度提高一倍,那么真正的通信时间可减少为原来的一半,所以这就相当于可以把功耗降低到接近原来的一半。

功耗减半意味着续航时间延迟了一倍,这可穿戴产品来说就是很大的好处了。

此外,速度提高将使软件或固件更新用时更少。虽然软件更新并不是常用功能,但由于软件更新时需要下载的数据量很大,所以通信速度提高也能有效降低软件更新时的功耗。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 17455次
2 1N4001 0.19MB 11990次
3 EP1C6Q240I7N 2.47MB 11983次
4 DAC1220E 0.95MB 11963次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 9942次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 7539次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 5309次
8 DX4R105JJCR18... 0.26MB 5082次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 5067次
10 DS1337U+ 0.28MB 5018次