• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Pericom推出HiFlex™时钟发生器产品系列

来源:EEWORLD
时间:2013-01-31

加利福尼亚州圣荷西——2013年1月28日——业界的高速连接、信号调节及时频解决方案供应商百利通半导体公司(Pericom Semiconductor Corp.,纳斯达克股票市场代码:PSEM)今日宣布:推出一项全新的HiFlex时钟发生器产品系列,该系列产品可提供多频率输出,同时具有超低噪声(抖动)、高集成度及高灵活性的特点,完美地适用于网络、云计算和其他需要多频率及输出的高性能平台。新的HiFlex时钟发生器产品系列被设计用于压低物料成本(BOM),并提高时频树电路板面积的利用率。通过将多个时频树元件集成到一个单芯片时钟发生器中,替代了使用晶体振荡器(XO)和扇出缓冲器,Pericom的HiFlex时钟发生器系列使用户在做设计时,可以在不牺牲必要的性能的前提下降低成本。

如今,云计算和服务的增长是联网细分市场增长的主要驱动力之一。市场研究公司Forrester Research的研究表明:预计云计算市场将在2020年达到2410亿美元,而基础设施市场将占据一个重要的部分。Pericom的HiFlex时钟可为云计算生态系统中的基础设施、企业级网络和数据中心服务器等部分提供所需的高性能时频。遍布北美、亚洲和日本的许多一流网络系统制造商已经在他们的设备中使用了这一个创新型系列产品。

“高性能系统中的时频绝对至关重要,以确保每个方面都能同步,”Pericom时频业务部市场营销总监Wendy Zhou表示:“传统的晶体振荡器能够提供非常好的抖动性能,但在输出频率和输出数量方面缺乏灵活性,而且还增加了占板面积和成本。Pericom的HiFlex时钟系列为想要简洁和方便时钟树设计的系统工程师提供一个更好的替代方案,它们满足了所有性能的需求。”

HiFlex时钟芯片系列的主要特性和优点包括:针对多种关键协议的多频率输出,用户可通过短接针脚或I2C在不同的输出协议类型上实现频率可编程,抖动性能可与传统的晶体振荡器产品相媲美,以及降低了物料成本和占板面积。


该系列所提供的产品,以及价格和供货情况
• PI6LC4820 –以太网应用–9个输出
• PI6LC4830 –PCIe GEN2应用–5个输出
• PI6LC4831A–以太网+PCIe GEN2 – 17个输出
• PI6LC4840 –以太网应用–10个输出
• PI6LC4833 –Power PC/Femtocell – 14个输出
• PI6LC4872 –以太网+光纤通道应用 –7个输出

现可提供所有型号产品,并已量产。
在订货量为一万片时,该系列产品每片价格从4美元到10美元。
更多信息和批量订货价格,请联系Pericom销售人员。
获取有关详情,请访问Pericom网站(www.pericom.com)上HiFlex Clocks栏目。

标签 晶体振荡器 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购

更多新闻