变频器电抗器的作用是什么
用于改善变频器的功率因数,另外在变频器输入侧使用大容量电源(600KVA以上)时,请使用DCL电抗器;
输入电抗器安装在变频器的输入侧,可以改善变频器的功率因数及抑制谐波电流。
在变频器的输入侧可加以下选件:
1、输入EMC滤波器,EMC滤波器的作用是为了减少和抑制变频器所产生的电磁干扰。EMC滤波器有两种,A级和B级滤波器。EMCA级滤波器用在第二类场合即工业场合,满足EN50011A级标准。EMCB级滤波器多用于类场合即民用、轻工业场合,满足EN50011B级标准。
2、InputReactor进线电抗器,输入电抗器可以抑制谐波电流,提高功率因数以及削弱输入电路中的浪涌电压、电流对变频器的冲击,削弱电源电压不平衡的影响,一般情况下,都必须加进线电抗器。
变频器输入和输出电抗器都起到什么作用?
输入电抗器主要是用来抑制变频器产生的高次谐波对电源及其他设备的干扰;输出电抗器主要用来抑制变频器产生的高次谐波对电动机的伤害。
1.输入电抗器用以抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变,会影响设备正常使用,为此,须在输入端加装一个进线电抗器,可以改善变频器的功率因数及抑制谐波电流,滤除谐波电压和谐波电流,改善电网质量。
2.输出电抗器用于延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压,降低电机的噪音,降低涡流损耗, 保护变频器内部的功率开关器件。
变频器进线电抗器(输入电抗器)有提高功率因数的作用
变频器加进线电抗器(输入电抗器)的主要目的不是抑制谐波吗?还能提高功率因素?提高功率因素不是靠并联电容器吗?为什么说直流电抗器(平波电抗器)也可以提高功率因素?怎么不用电容提高功率因素呢?
回 答:
1、变频器进线电抗器(输入电抗器)有提高功率因数的作用。通常采用电容器补偿无功是提高功率因数的主要做法。进线电抗器(输入电抗器)可以抑制谐波,而谐波的存在,会影响功率因数的下降。而变频器加了进线电抗器(输入电抗器)后,对于整个变频系统的功率因数来说是有很大程度的提高的,只不过是电抗器间接地发挥了这种功能,因此可以理解为进线电抗器(输入电抗器)有助于提高功率因数。
随便打开一本变频器说明书就可以发现,对输入电抗器的作用讲解中都会提到(主要作用就是降低谐波),可以改变功率因数,是提高,而不是降低。无功功率的定义应该是有功功率P与视在功率S的比值;电压与电流的相位差的余弦,就是无功功率的说法有问题;例如,变频器输入端的电流是二极管导通期间对电容的充电电流,这个充电电流与电压不同相位;这就使得用检测电流与电压相位差的功率因数表,在检测变频器的输入端的功率因数时,读数“低”,性质为容性无功功率。
当接入输入电抗器时,恰好与容性电流相互补偿;用检测电流与电压相位差的功率因数表,在检测有输入电抗器的变频器的输入端的功率因数时,读数“高”;所以输入电抗器,有提高功率因数的作用;所以功率因数的定义,应该是有功功率P与视在功率S的比值;在电流、电压是正弦量时,功率因数等于电压与电流的相位差的余弦;在电流、电压是非正弦量时,功率因数不等于电压与电流的相位差的余弦;在电流、电压是非正弦量时,功率因数应该按有功功率P与视在功率S的比值来检测或计算。
2、进线电抗器(输入电抗器)的作用:
A、降低主电源谐波、浪涌和峰值电流。
B、提高低频传导抗干扰性。
C、保护驱动机构的电力电子元件。
D、减小变频器的整流单元和整流/回馈单元的谐波电流,同时也减小了换向缺口。
E、防止主电源的电压尖脉冲引起的跳闸,限制由于电源电位的突降(如由于补偿设备或接地故障)而产生的电流冲击。
3、直流电抗器(平波电抗器)的作用:
直流电抗器(平波电抗器)又称直流平波电抗器,用于变流器的直流侧,电抗器中流过的是具有交流分量的直流电流。它的作用是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值。还用于并联变流器的直流侧对耦,降低断续极限,限制环流线路中的环流,应用直流快速开关切断故障电流时限制电流上升率;还被用在电流、电压型变频器中间回路的直流平波中,这可用于整流电源平波,以消除纹波。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)