• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

轻松超越iPhone 6 市面上高ppi手机盘点 (1)

来源:新浪手机
时间:2014-10-18

   随着近几年智能手机屏幕尺寸不断增大,屏幕分辨率也在逐步提升,屏幕的精细度就越高,整体画质也就越好。今天就为大家推荐几款高ppi机型。

本文导航

  • 三星GALAXY Note 4
  • LG G3
  • 小米手机4
  • 锤子手机T1

  三星 GALAXY Note 4公开版(参数 报价 论坛 软件)

  三星在9月3日推出了旗舰手机GALAXY Note4,依旧采用了5.7英寸的Super AMOLED显示屏幕,分辨率达到2560x1440像素。同时机身依旧延续了GALAXY Alpha的设计风格,为金属材质。



点击图片查看三星GALAXY Note 4详细资料

  三星GALAXY Note 4在机身硬件配置方面该机搭载了2.7GHz主频的骁龙805处理器,还有3GB的大内存配置,性能配置已经是目前的顶级。而在拍照方面该机则配备有1600万像素的后置镜头和370万像素的前置镜头,还有采用光学防抖技术,拍照实力更显强劲。



点击图片查看三星GALAXY Note 4详细资料

三星GALAXY Note 4搭载有指纹识别技术相比较三星S5在指纹传感器方面进行了升级,使用方法以及设置方面基本保持一致,但是三星GALAXY Note 4配合NFC功能进行支付操作,还是非常的便利。

  三星GALAXY Note 4

  参考价格:5399元

  LG G3 移动4G版 (参数 论坛 软件)

  LG G2发布不足一年,LG G3的国行版本已于上月上市。今年LG的年度旗舰机LG G3也延续了之前LG G2的良好口碑,并且也是一款适合导航使用的大屏智能机。



点击图片查看LG G3详细资料

  LG G3配备了当前顶级的硬件配置,5.5英寸

[1] [2]
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网更多
相关阅读
千元入门机型 三星Galaxy Core Prime将上市2014-10-08
GALAXY S5首秀Android L:名为棒棒糖2014-10-08
国行/港版怎么选?三星Note4选购指南2014-10-08
售价不到5000 欧版三星S5 Active曝光2014-10-08
哪款更值得买 热门手机降价排行2014-10-05
三星Galaxy系列新机A7曝光 全金属机身2014-10-05
6500元 英国开始预售Galaxy Note Edge2014-10-05
三星3款新机售价全曝光 低350美元2014-10-05
低配版三星Alpha 三星GALAXY A3遭曝光2014-09-26
金属边框手感上佳 三星GALAXY Alpha评测2014-09-26
编辑:北极风
本文引用地址: //www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/1018/article_37646.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻