• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

东芝为移动产品推出亚功率管理集成电路

来源:EEWORLD
时间:2013-04-27

东京--(美国商业资讯)-- 东芝 公司(Toshiba Corporation)(TOKYO: 6502)今日宣布推出一款内嵌DCDC降压转换器与LDO(低压差)的 亚功率 管理 集成电路 (IC),适用于蜂窝手机和智能手机等能以轻负荷实现高效率的移动产品。

新产品"TC7732FTG"将线圈驱动频率从常用的2MHz提高至4MHz,这就使之能够采用封装更小的1.0μH线圈,从而减少所占空间。

输出电压也可通过I2C总线设置,确保使用电阻器IC减少电路。由于可将其他外围MOSFET和电容器整合到新产品中,因此外部IC部件数量就可减少。这些改进促使电路板上的贴装面积较单功能设备而言减少了35%(与一般应用产品相关的潜在减少,东芝数据。),使之能够在保持移动应用标准功能的同时,让产品变得更紧凑。

应用

采用锂离子电池的移动产品,如蜂窝手机和智能手机

主要特性

1. DCDC降压转换器(1信道)+ LDO(4信道)
2. 同步整流PWM驱动 + 强制PWM模式,以实现轻负荷
3. 设置输出电压 + I2C总线序列

标签 东芝 亚功率 集成电路 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购

更多新闻