处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

iPhone被偷怎么破?有这技术再也不怕

iPhone被偷怎么破?有这技术再也不怕
来源:网易 时间:2016-08-29

丢手机是一件很让人烦躁的事情,尤其是对于那些电子产品内存有重要资料的人来说。

苹果产品的确可以通过Find my iPhone,Find my iPad,Find my Mac来进行查找位置。不过,实际情况下,只要罪犯把设备关机,Find my xxx 这些功能也就没有任何作用了。小偷可以通过别的办法再把手机处理掉。

别问我怎么知道的……丢一回就全明白了。

现在,苹果公司有了新的防盗技术来帮你解决问题。

在一份被爆料的名为“非授权用户生物特征识别捕捉”的专利申请文书中显示,为了帮助用户找回被盗的手机,苹果正在为未来的新一代产品研发一种新的技术。而有了这种技术上的支持,当盗贼偷走手机后,在不被通知的情况下,被偷盗的手机就会时间悄悄地拍下他们的样貌以及采集他们的指纹,甚至将采集的信息同警方系统数据库中的信息进行比对。

实际操作时可能分为两个情况:

1 当盗贼使用iPhone或iPad的Touch ID指纹识别装置时候,若多次验证均未通过,设备会主动、悄悄地记录指纹并拍摄用户的照片。

2 除指纹识别外,iOS设备也可能通过其他其他传感器(例如GPS定位、对周围气压和环境音的监测)来辨别当前用户是否为机主,以及确定当前手机所处的位置,进而将指纹及照片保存进手机和发送到服务器上。

不过,苹果在推行这件事儿上还面临着一些难以逾越的问题。

首先,按照目前已经公布的技术来看,采集盗贼的指纹可能并没有想象中的那么简单。

苹果手机目前的指纹采集及识别需要用户从不同的角度进行多次指纹输入才可以准确完成。不过,现实生活中,我们很难指望小偷能在偷盗后进行这样完整的录入,更不要提是在这项专利中显示的“在完全不让盗贼察觉的情况下”进行指纹采集。

当然,我们并不排除苹果手机会在未来将这样的技术难题攻克,从而在未来的指纹收录上步骤变得更简单。

此外,如果单说“给盗贼”拍照这一功能来说,苹果也并不是个进行尝试的手机品牌,已经推出的国产360手机Q5 Plus 就已经具备类似通过前置摄像头给盗贼拍照的功能。不过相较于苹果专利中提到的指纹收录来说,照片在帮助丢手机的用户锁定犯罪嫌疑人可能帮助还比较少,也没有采集到的指纹那么容易和公安系统已有的数据那么容易进行比对。

除了技术上的问题外,外界普遍对于这项专利的质疑则更多的集中在,这项专利有悖于苹果公司一直所强调的保护“用户”隐私立场。

CEO 蒂姆·库克一直不断地对外强调苹果保护隐私的技术与态度,表示苹果手机不会存储任何未加密的信息,并力图让苹果成为用户心中“安全”的手机品牌。

在之前的案例中,苹果曾表态无论是普通用户还是嫌疑犯都只是苹果的用户。甚至曾经在FBI要求苹果协助破解洛杉矶恐怖袭击罪犯的个人手机时,蒂姆库克仍然没有动摇,表示“保护隐私”是一道铁令,不能因为某些用户是嫌疑犯而动摇。

可见,想要让苹果真的实施这项可以在不通知“用户(盗贼)”的前提下偷偷获取并存储盗贼外貌指纹等等私密信息、并与警方系统分享的技术,用户们还得需要多点耐心,等苹果说服它自己。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19209次
2 1N4001 0.19MB 15190次
3 DAC1220E 0.95MB 13317次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11369次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8981次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6705次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6480次
9 DS1337U+ 0.28MB 6422次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6394次