处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三星Note 7耐摔的秘密,康宁玻璃这么牛?

三星Note 7耐摔的秘密,康宁玻璃这么牛?
来源:精实新闻 时间:2016-08-24

三星电子(Samsung Electronics Co.)推出的旗舰类平板智慧型手机“Galaxy Note 7”采用康宁(Corning)型强化玻璃,但网友测试针头随便一刮就有伤痕,康宁则澄清刮痕是针头残留物。

现在,《PhoneBuff》团队又对Note 7进行耐摔测试,康宁曾说Note 7从1.6公尺处摔下也有80%的机率能存活,PhoneBuff的器材则仅有一公尺高,结果发现Note 7的背面、底部、侧面和正面的确都顺利挺过测验。相较之下,iPhone 6s虽然从背部、底部和侧面摔下都没有太大损害,但从正面直接摔地后,萤幕却出现明显的网状裂痕,损害程度远甚于Note 7。

不过,Note 7也并非完全无损,测试结果发现,玻璃的弧度弯角处碎裂情况较为明显,看来应是整个机身的弱点所在。另外,在从底部摔下后,Note 7的背板也出现了网状的痕迹。

由于iPhone 6s、Note 7在次测试都顺利存活,手机萤幕皆可正常使用,因此《PhoneBuff》决定继续进行耐摔测验,直到两者都无法拨打电话为止。这一次就可看出Note 7明显耐摔许多,从正面摔下50次都可继续正常运作,只有玻璃的弧形边缘全毁,表现相当优秀且惊人。

考虑到Note 7的萤幕维修费用相当昂贵,该款手机如此耐摔,这对三星粉丝来说是一大福音。根据Phone Arena的调查,Note 7的萤幕替换费用在美国要价270美元,但三星保证会把所有功能全部修复,修理时间大约7-10天。这跟Galaxy S7的报价其实相同。

9to5Google、Phone Arena等外电曾于8月18日报导,知名科技产品维修商iFixit在拆解Note 7后发现,当机身前后端都是玻璃、且玻璃边缘还是弧形之际,修理就变得很难、成本也会水涨船高。不仅如此,Note 7背板以大量胶水固定,想要拆开非常不容易,就算只是想换电池,也得花上好一番功夫。

另外,由于Note 7的玻璃是弧形,因此想换玻璃,就得把整个显示模组一起换掉,这又会是一笔昂贵的费用。

Tech Times、PhoneArena报导,JerryRigEverything网站对刚开卖的Note 7进行耐刮测试(影片见此),结果发现采用第五代大猩猩玻璃(Gorilla Glass 5)的Note 7有如嫩豆腐,硬度3的测试针就会留下刮痕。前一代大猩猩玻璃要到硬度5、6才会有伤痕,让粉丝一片哗然。

康宁在测试影片上网后72小时出面解释,批评JerryRigEverything的试验不够严谨,强调硬度3的材质无法刮伤第五代大猩猩玻璃。至于影片中的刮痕,康宁说法是硬度3的针头比保护玻璃更软,软的物质接触到坚硬表面时,会出现材质转移(material transfer)现象,让业余人士误以为是刮痕。简单来说,就是硬度3的针头比保护玻璃软,划过玻璃时,在表面留下残余物。

康宁表示,影片的痕迹不是刮痕,而是金属材质积存在玻璃表面,用布擦不掉是因为金属物质转移到玻璃之后,移除难度极高。康宁这番解释让粉丝稍感安心,但是擦不掉的残留痕迹,对用户来说,其实跟刮痕差不多,所以国外科技媒体一致强调,Note 7用户千万别忘了贴萤幕保护贴。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19190次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13264次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11349次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8963次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6691次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6464次
9 DS1337U+ 0.28MB 6404次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次