处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

福禄克红外热像仪管道的安全保障

福禄克红外热像仪管道的安全保障
来源:与非网 时间:2016-08-11

无论是城市里给水、排水、供热、供煤气的管道干线和长距离的输油、气管道,还是工厂里的工艺管道,都是城市安全保障的重要设备。利用热像仪检测管道堵塞、减薄、腐蚀、渗漏等故障,从而避免对环境及人员造成伤害;也可以使用热像仪对管道的保温进行检测和评估,从而减少能耗,达到节能效果。

红外热像仪在检测管道中的应用

1 管道堵塞,由于堵塞部位和其他部位热容量不同导致温差,这些温差传递到管线外壳,就可以使用红外热像仪在管 道外部拍摄到故障。

2 管道内壁受磨损或是腐蚀导致减薄,其温度会比正常部位温度偏高,从而可以检测出故障。

3 管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏,故障处会渗漏管道内介质,如果管道内介质为低温介质(如氨气)或是高温介质时,管道渗漏介质与管道外壁温差不同,可使用红外热像仪拍摄到故障。

4 管道保温脱落,其脱落处温度偏大,可在热像图中清晰显示。热像仪还可检测出管道温度,作为保温是否达到规定 效果的判断依据。

5 换热器炉管堵塞或是内漏,导致换热效率降低,影响正常生产和造成能源浪费,可以使用热像仪检查出故障。

6 加热炉或是反应器炉管在高温高压和腐蚀性强的环境下工作,会造成热斑、龟裂、渗碳、氧化、热裂、减薄等,严重影响其使用寿命。利用红外热像仪通过窥视孔对炉内炉管测试,可得到故障的热图像,为维修炉管的实施方案提供依据。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19186次
2 1N4001 0.19MB 15163次
3 DAC1220E 0.95MB 13299次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13261次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11346次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8958次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6669次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6460次
9 DS1337U+ 0.28MB 6400次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6376次