处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

苹果新专利现逆天屏幕,居然可以对折

苹果新专利现逆天屏幕,居然可以对折
来源:新浪科技 时间:2016-07-20

美国专利商标局日前公布了一项Apple公司提交的专利申请。这项专利描述的是适用于“一系列”电子科技产品的可弯曲屏幕,这些产品包括iPhone、iPad、iPod、智能眼镜、智能手表以及 MacBook 系列笔记本电脑。从Apple公司提供的专利说明图片来看,这种新型屏幕的可弯曲角度较大,甚至可以完成对折。

机构预计,在Apple、Samsung等公司智能终端采用可弯曲屏幕的推动下,预计到2020年底,AMOLED市场规模有望达到670亿美元,年复合增长率将超过45%。上游材料、设备制造及面板等产业各环节均将获得市场扩张机遇。

OLED是有机半导体材料和发光材料在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的显示器件。按驱动方式可分为被动式驱动(PMOLED)和主动式驱动(AMOLED)。其中,AMOLED采用独立的薄膜电晶体控制每个像素,具有驱动电压低,发光元件寿命长等优点。

另外,OLED相对目前主流应用的LCD技术,具有轻薄、省电和柔性等优势。随着技术的发展,成本和使用寿命上的劣势将逐步解决,未来有望逐步替代LCD显示技术,成为下一代显示技术升级的主流。

数据显示,今年一季度全球OLED面板出货量为9130万块,共有17家智能手机厂商开始在产品中使用OLED面板。自Samsung公司开始在代 Galaxy S上使用OLED面板以来,这种技术已经变得较为成熟。随着OLED成本的不断降低和技术进步,目前OLED面板已经开始在更多的电子产品中被应用。

据悉,Samsung显示器公司已经分拆了OLED业务,更多的员工将会加入OLED部门。今年一季度,Samsung显示器的OLED面板交付量激增 86.7%。另外,今年一季度全球市场的OLED交付量为9130万块,Samsung显示器占到了95%。在显示面板业务上,Samsung电子正在把重点从液晶转移到OLED,尤其是价格昂贵的中小尺寸面板。

此外,全球的屏幕生产设备供应商Applied Materials公布的数据显示,公司今年第二季度的设备订单量增加了四倍,接近于平常一年的水平。公司表示,Apple供应商的订单增长是主要驱动力。

机构预计,今年AMOLED面板市场规模将达到150亿美元,而去年市场规模为100亿美元。今年AMOLED面板出货量将达到2.7亿台,比去年的 2.3亿台增加16%。到2020年底,AMOLED市场规模有望达到670亿美元,未来几年,OLED显示屏市场占比将达30%至40%。从产业角度看,上游中间体、显示材料、配套芯片等领域将逐步受益国内OLED产业的发展。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 18987次
2 1N4001 0.19MB 13782次
3 DAC1220E 0.95MB 13119次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13107次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11156次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8779次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6501次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6286次
9 DS1337U+ 0.28MB 6223次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6204次