处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

艾睿电子推出针对工业应用的Arrow-Built BeagleBone Black板

艾睿电子推出针对工业应用的Arrow-Built BeagleBone Black板
来源:与非网 时间:2016-07-19

艾睿电子公司(NYSE:ARW)近日推出一款工业版BeagleBone Black,它是在开发者、制造商和爱好者中广为流行的低成本、社区支持型开发板。艾睿BeagleBone Black Industrial运行于与的原商业温度级板相同的开源软件,但它的功能是能够承受工业环境的苛刻要求。

艾睿电子供应商营销副总裁Murdoch Fitzgerald表示:“今天只有15%的工业设备连网,随着工业物联网开始从炒作变为现实,市场出现了很大的机会。艾睿BeagleBone Black Industrial板是加快从工厂自动化到机器人应用的概念验证(proof-of-concept)开发的一个理想评估平台。”

艾睿BeagleBone Black Industrial有助于通过简单、标准化、开包即用体验实现网络功能设备的物理计算。其功能能够抵抗严峻环境温度为-40℃至85℃。这一低成本、无风扇的单板计算机基于德州仪器的低功耗处理器,并采用ARM Cortex-A系列内核。

艾睿BeagleBone Black Industrial已经FCC认证,它与其他beagleboard.org的BeagleBone产品兼容,该非营利性组织带头致力于倡导嵌入式计算中开源软件和硬件的设计和使用。

艾睿在板的设计方面与Embedded Planet合作,并与LS Researc合作来确保FCC认证。

艾睿BeagleBone Black Industrial已在Arrow.com接受下单立即发货。艾睿电子可为感兴趣的客户提供完整的板定制服务。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19208次
2 1N4001 0.19MB 15190次
3 DAC1220E 0.95MB 13316次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11369次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8980次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6705次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6479次
9 DS1337U+ 0.28MB 6421次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6393次