处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI公司数模转换器改善电视观赏体验

ADI公司数模转换器改善电视观赏体验
来源:与非网 时间:2016-07-13

Analog Devices, Inc.(ADI),的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出一款数模转换器AD9162,它能把未来的电视体验带给当今的家庭观众,支持观众在更多频道上以史无前例的传输和下载速度享受超高清(UHD)和4K电视。新型数模转换器AD9162代表着一次行业突破,可为宽带和无线服务运营商提供业界的带宽和动态范围,无需高成本的大规模架构或转换器设计变更便可满足消费者不断增长的高质量、不间断数据和视频流需求。

·查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:

·了解ADI公司数模转换器产品组合:

·通过在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和ADI产品专家:

16位、12 GSPS AD9162转换器具有同类的2.5 GHz带宽,超过有线电视行业DOCSIS 3.1标准规定的1.794 GHz可选未来要求将近40%。利用其更宽的带宽,有线电视运营商可以规划下一代网络升级和扩容而无需更改转换器设计,从而减少产品开发时间和工程资源。

AD9162转换器业界的动态范围(-82 dBc SFDR和-167 dBm/Hz NSD),使得设计者可以在“直接至RF”到6 GHz的宽广频谱上合成信号。在无线应用中,IF至RF上变频级和本振产生不再需要,基站器件数量、尺寸和功耗得以缩减。AD9162支持所有无线通信基础设施协议(WCDMA、LTE、LTE-A、点对点),有助于实现先进的多频段和多标准设计。

其他特性和优势

AD9162转换器具有一个2倍插值器(FIR85),支持较低数据速率和转换器时钟配置,从而降低系统整体功耗并简化滤波要求。在混频工作模式中,可配置该RF数模转换器在高达7.5 GHz的二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持出色的动态范围

产品规格


报价与供货


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 18974次
2 1N4001 0.19MB 13775次
3 DAC1220E 0.95MB 13114次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13102次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11150次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8773次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6495次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6279次
9 DS1337U+ 0.28MB 6218次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6197次