处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

无线充电有啥猫腻?也就这两类

无线充电有啥猫腻?也就这两类
来源:证券导报 时间:2016-07-08

“无线充电”技术由来已久,早在2007年麻省理工学院的研究团队就做过实验,一团线圈附在传送电力方,另一团在接受电力方,利用铜制线圈作为电磁共振器,成功为一个两米外的60瓦灯泡供电。

未来“无线充电”的应用基本上可以归为两类,一类是小功率无线充电,通常采用电磁感应式,典型的是对手机的无线充电。另一类是大功率无线充电,通常采用谐振式,对电动车的无线充电就属于这一类。不管是哪一类,都是由供电设备将能量传送至用电的装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。由于充电器与用电装置之间以磁场传送能量,两者之间不用电线连接,因此充电器和用电装置都可以做到无导电接点外露。

根据IHS的预测,到2019年无线充电市场规模将突破100亿美金,到2024年市场规模接近千亿人民币,而2015年市场规模仍不足20亿美金,到2018年之前总市场将保持50%-200%的增长,势头十分强劲。据媒体报导,苹果iPhone8将使用这项技术。

在汽车领域,很多汽车生产商也瞄准这个市场,包括奔驰、宝马和奥迪在内的众多巨头都有研究和采用“无线充电”的计划,特斯拉更是加快步伐,抓紧时间布局,未来“无线充电”技术有望成为电动汽车生产商争夺的战略高点。

“无线充电”上游环节包括电源芯片、磁性材料、传输线圈、电阻电容及模组制造等,其中前三项技术壁垒和附加值都较高,是无线充电产品为关键的三大零部件。而模组制造等门槛偏低,切入相对容易。

目前国内很多上市公司也发现了这个市场机会,并在几年前已开始布局,在产业链的某些环节已经积累了不少技术专利。在技术不断提高的情况下,无限充电行业有望取得突破性发展。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19209次
2 1N4001 0.19MB 15193次
3 DAC1220E 0.95MB 13317次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11369次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8981次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6705次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6480次
9 DS1337U+ 0.28MB 6422次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6394次