处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

选酷睿i5 or i7,看看你是否挑剔?

选酷睿i5 or i7,看看你是否挑剔?
来源:腾讯数码 时间:2016-07-06

无论是定制PC还是组装PC,或者是游戏本,使用四核酷睿i5,完全足以完美运行,而i7或许更适合于那些对性能及其挑剔的用户。

在电脑处理器芯片方面,因特尔推出的酷睿i7和i5都很出色,适用于现代大量的PC市场,酷睿i5和i7都同样占据很大的市场份额,相比其他产品来说,这两款芯片的优势是压倒性的,那么在进行芯片挑选时,主频,超线程还是更好的集成显卡谁更重要?又到底哪一款产品才适合你呢?


超线程技术意味着处理器的每一个内核都具备同时处理双线程的能力,相比传统单线程只能排队单独处理任务,这些多线程能够让软件同时处理多项任务,速度和运行能力能够大大提升。而作为物理核心,系统会直接监测到额外线程,软件工作性能会随着物理核心而增加,在正式工作中,这些物理核心显得十分有用。超线程技术不局限使用于酷睿i5台式PC芯片,

还广泛用于酷睿i5的双处理器,而它适用于所有i7芯片,多线程往往能够使处理性能大幅增强,但特别要提的是,这项功能根据不同的软件会呈现出不同的运行效果,只有经过专门设计的软件才能充分体验到超线程技术的强大能力,对于图像或视频编辑来说,这项功能至关重要。


CPU主频是反应处理器每个核心运行快慢的标准,相比几十年前,CPU主频在衡量PC性能时的份额所占越来越小,因为即使是在相同的主频,不同的处理器是在以不同的频率进行运算处理,但是在酷睿i5和i7 的比较中,由于它们有相同的架构设计,因此主频更高的i7显得更胜一筹。通常来说,在不需要使用多核心时,CPU主频更高的双核比主频稍低的四核性能更好,反之,则四核的能力更佳,当然,如果高主频的四核处理器运行速度是快的。

因特尔酷睿i5和i7都支持Turbo Boost英特尔睿频加速技术,这项技术能在一定条件下增强你的PC主频能力,在这方面,四核比双核更具优势,台式机比笔记本更具优势,总体来说,一个四核的酷睿i5或者i7处理器运行速度快于双核。


在缓存方面,酷睿i7和i5差别不大,有2MB的区别,但是在缓存这个方面,2MB还是显得至关重要的,是两种不同类型芯片的很大区分点。缓存就像一个预置的小包,你可以暂时多余的数据放在里边,然后在需要时迅速取出而不经过RAM内存的允许,如果你有这样一个小包,你不会拿它装太多的东西,一旦装不下,你会把东西的保存在其他地方,但是这个小包在有些情况下却是显得格外重要,能够在关键时刻协助大量数据处理工作。


除了i5和i7,因特尔还推出了一款酷睿 i7 Extreme终极版,也叫做Broadwell-E,据称这种系列芯片比酷睿i7性能更佳,拥有更多的核心,例如i7 -6950X,它拥有10核20线程,具有超频控制和多GPU支持,相比因特尔的其他处理器,这些芯片采用了完全不同X99芯片组。

后在价格方面,酷睿i5和i7两个系列不同,酷睿i7相比i5芯片售价高了400人民币。

对于大多数用户来说,酷睿i7的优势并不明显,综合系统性能,酷睿i5也不是一款差的芯片,无论是定制PC还是组装PC,即使是许多游戏本,使用四核酷睿i5,完全足以完美运行,而i7或许更适合于那些对性能及其挑剔的用户。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19192次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13265次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11352次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8964次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6692次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6466次
9 DS1337U+ 0.28MB 6406次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次